This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《TLV320DAC3203EVM-K:TLV320DAC3203应用参考指南》、问题

Guru**** 2474350 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1213501/tlv320dac3203evm-k-tlv320dac3203-applications-reference-guide-issues

器件型号:TLV320DAC3203EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3203

在 《TLV320DAC3203应用参考指南》中、我看到了2个问题。

https://www.ti.com/lit/ug/slau434a/slau434a.pdf?ts=1680509518115&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320DAC3203%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dasc-samps-null-prodfolderdynamic-cpc-pf-google-eu_int%2526utm_content%253Dprodfolddynamic%2526ds_k%253DDYNAMIC%2BSEARCH%2BADS%2526dcm%253Dyes%2526gclid%253DEAIaIQobChMIt4rR26aB_gIVEdmyCh2KMwg1EAAYASAAEgLVrvD_BwE%2526gclsrc%253Daw.ds

问题1:  

5.14和5.15都显示"Page 63 Registers"、如果两个寄存器都为63、则存储器将被覆盖、5.15的 Page 应该是多少?

问题2:

第5.10.4节第44/页寄存器8-11:DAC 系数缓冲器-A C (0:29)- 0x2C/0x08-0x0B 如果数字不匹配、则数字不匹配:  
1:页44/寄存器8-127:DAC 系数缓冲器-A C (0:29)–0x2C/0x08-0x7F
或:
2:页44/寄存器8-11:DAC 系数缓冲器-A C (0:3)–0x2C/0x08-0x17
或:
3:页44/寄存器8:DAC 系数缓冲器-A C (0)–0x2C/0x08-0x0B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您对文档的反馈。 我将进行研究,并在明天发表进一步的评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    对于这两个问题、请参阅第5.18节中的表格。

    1. 第5.15节应称为"Page 64 "Registers"、而不是63。
    2. 第5.10.4节应为"页44/寄存器8-127:DAC 系数缓冲器-A C (0:29)–0x2C/0x08-0x7 C. '。

    我会记下这些拼写错误、以便我们在下一个文档版本中修复。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师