This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:无源重构滤波器的允许输出电容

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690, TPA3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1214432/pcm1690-allowable-output-capacitance-for-passive-reconstruction-filter

器件型号:PCM1690
主题中讨论的其他器件: TPA3245

大家好、我将使用 PCM1690直接驱动 TPA3245来设计 PCB。 由于尺寸和成本的原因、我愿意通过在输出端仅使用无源重建滤波器来牺牲一些"dBS 阻带衰减。  

根据数据表、PCM 只能在 Analoguee 输出端驱动最大50pF 的电容、而无源滤波器的电容将比这大。 电容中串联了一个电阻以形成 RC 滤波器、但 R 很小、以避免与 TPA 输入电阻一起构成分压器。  

我现在的问题是、下面显示的 PCM 滤波器结构是否正常? 或者、这是否会因大输出电容而产生问题?

谢谢。

此致、

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:我们始终建议遵守数据表中提供的限制。 在本例中、50pF 是允许的最大模拟 负载电容、因此您应保持在该限值范围内。 尽管如此,我们偶尔会超出限值,知道一定程度的降解是预期的,但走得太远 将大幅降低性能。

    我 无法访问内部原理图、但(例如) 如果它在输出端有一个运算放大器、具有 输出电阻 Ro、 那么 与容性负载结合使用时、它可以在放大器的传递函数中形成一个额外的极点、 具体取决于 CL 的值 (从而改变了极点的位置)、并且你会受到很多不需要的影响 、例如振荡。  

    我不建议使用 大于数据表提供的限值的负载。

    此致、

    Arash