This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:您能否通过查询器件寄存器来判断电路板上的器件是3140还是5140

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1213064/tlv320adc3140-can-you-tell-by-interrogating-the-device-registers-if-the-device-on-the-board-is-a-3140-or-a-5140

器件型号:TLV320ADC3140

只需检查是否有一个很好的方法来识别连接是3140还是5140、因为我们想要同时收集一些统计数据和
我们需要记录哪个是、因此不存在混合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan:

    感谢您的关注。 这将在一周结束时进行研究。  

    此致、  

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan:  

    想要与你进行核实、让你知道这项工作正在由内部团队进行调查。 您将被告知我们发现的内容。  

    Br、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan:

    遗憾的是、这些芯片上都没有识别寄存器。 区分  ADC5140或 ADC3140的最佳方法是查看两个芯片的顶部、它们上写入的标识符应该不同。 我希望这能够澄清您的问题。

    此致、  

    Ore.