This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1656:问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1642, OPA1656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1208465/opa1656-problem

器件型号:OPA1656
主题中讨论的其他器件: OPA1642

您好、专家!

我们的一位客户最近直接从我们处购买了多个 OPA1656。 他用音频有源分频器替换了5个 OPA1642器件、确信它们是等效的(阅读了产品说明书后)、并认为这将提高性能。 他进行了测量以验证它是否稳定。 但是、连接分频器时、没有音频信号。 会发生什么情况?  
希望您能帮助我们。 谢谢你。
此致、
杰拉德
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    能否发布详细的原理图?   

    OPA1656 (增益带宽积、GBW=53MHz)和 OPA1642 (GBW = 11MHz)具有不同的带宽、我们需要分析完整的音频有源分频电路来分析稳定性并确定问题。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis:

    我已经向客户提出了这方面的要求、他或许能够在下周向我们提供。 收到更新后、我会立即将更新发送到此处。 谢谢你。

    此致、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    谢谢、将等待客户的更新。

    此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    这是分频电路原理图。 最初它使用的是 LM4558、后来客户更换为 OPA1642、结果非常好(客户必须调整 DIP 和 SOIC 安装)。 但这不适用于 opa1656。  
    他 浏览了他的论文、以了解有关电容器和电阻器值的信息。
    他非常感谢你的帮助。  
    此致、
    杰拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Gerald、  

    感谢您提供原理图。 如果您能够提供组件值、我们可以在 TINA TI 中分析此电路以实现稳定性、并推荐使用 OPA1656的解决方案。 无法找到 LM4558的产品信息。 您是否提供了此产品的链接来查看产品数据表?

    此致、

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chris、您好!  

    客户正在寻找电容器和电阻器的值。
    祝你一切顺利。
    杰拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Gerald、  

    感谢您提供数据表。 我们怀疑电路是临界稳定的。 LM4558的 GBW 为5MHz、与  OPA1642的 GBW 没有太大差异(GBW = 11MHz)。 由于 OPA1656 GBW 大得多、这就是我们怀疑该问题可能是由于稳定性引起的原因。  

    一种可能的解决方案是降低正反馈电容器并增加电阻器、这样运算放大器就不会驱动大容性负载。 通过降低电容器值和增大电阻值、可以实现相同的滤波频率响应。 需要权衡的是噪声与稳定性。 在下面、我重点介绍了在这种情况下可以调整的组件。 这只是一种理论。 与此同时、我们将等待客户对组件值的反馈、以便使用 OPA1656检查以下每个运算放大器的稳定性。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    客户正在按照您的建议操作电路。 请参考以下客户反馈:

    "我刚刚看到五个电解电容器出现"充气"、表明它们已损坏。 我将检查电源、因为显然存在问题。
    我会一直提醒您。  
    感谢您发送编修。
     "
    此致、
    杰拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald,  

    感谢您的更新。  

    此致、

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chris、您好!

    请知悉以下客户反馈:

    非常感谢您的善意。 我已经修复了电源,并整合了你在上一篇文章中提出的有趣的建议,和 OPA 1656工作很好.
    我再次感谢你,并向你致敬!
    BRS、
    杰拉德