This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:您能在 BTL (AD 模式)时为我提供6Ω μ A 的 PVDD-输出功率数据吗?

Guru**** 2382230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1213283/tpa3221-could-you-give-me-data-for-pvdd--output-power-into-6-when-btl-ad-mode

器件型号:TPA3221

尊敬的专家:

您能否 在6Ω 为 TPA3221提供 BTL (AD 模式)时为我提供 PVDD-以8 μ A 为单位的输出功率的数据?

此致!

小岛规

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Koki

      抱歉、我们没有有关它的精确数据。 但从下面的两张图片可以看出、6欧姆负载的输出功率是3欧姆负载的一半。 它非常接近于实值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow-San、

    这只是安慰,但很难测量这种数据吗? 实验室中没有 EVM?

    此致!

    小岛规

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、大岛山

      是的、该曲线很难获得。 对于曲线上的每个点、需要尝试多次来找出1%/10% THD 点。 这只能由我们的验证团队自动化工作台来完成、而且数据表曲线不是来自 EVM、而是全部来自验证板。 目前、验证平台具有一些高优先级事项。

      如果您认为有必要、请发送电子邮件至 Jesse 并讨论可能的时间表。