This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:TLV320AIC3100取代 TLV320AIC3120芯片

Guru**** 2814595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120EVM-U, TLV320AIC3120, TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1213505/tlv320aic3120evm-u-replace-the-tlv320aic3120-chip-by-the-tlv320aic3100

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3120TLV320AIC3100

大家好!

我们已经购买了 TLV320AIC3120EVM-U 评估板来测试音频芯片、以备后续产品开发之用。

由于我们不需要 miniDSP 功能、能否在评估板上将 TLV320AIC3120替换为 TLV320AIC3100 (不需要 miniDSP)?

我查看了数据表、发现它们似乎完全封装兼容。

"谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 您可以在 ACEV-1A 用户指南上看到此注释。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @pdjuandi 你的评论,我将尝试替换它明天。 我认为编解码器控制软件会自动检测芯片版本。

    为什么在 EVM 原理图上将 AIC3100标记为 D 类立体声? 根据数据表、它是 D 类单声道输出。 立体声仅适用于耳机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试此操作、如果软件未自动检测、则转到文件菜单并选择 EVM 应用程序/设置 ID 以使用 AIC3100。

    是的、这是一个拼写错误、应该是单声道 D 类

    此致。