This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142EVM-U:无法在寄存器中写入、我的代码不能正常工作

Guru**** 2971870 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142, PCM5142EVM-U, PCM5101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1213288/pcm5142evm-u-not-possible-to-write-in-registers-my-code-doesn-t-work

器件型号:PCM5142EVM-U
主题中讨论的其他器件: PCM5101、PCM5142

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

以下链接中发布了客户最近的查询。
e2e.ti.com/.../pcm5142evm-u-registers-configuration

大家好、我想获得 PCM5142EVM-U 评估板方面的帮助。我在芯片中尝试了我的代码、但没有发生任何情况(无法写入寄存器)如果有人能向我解释为什么我的代码不起作用、那将会很好
 
最后一次查询是关于寄存器的配置、现在已经完成了配置
今天我获得了访问 PurePath Studio ,但我只使用 CodecControl。
但是、我生成了一个代码(随附 code.txt)
这段代码是混合的,我从"PCM5101_USB Playback"数据库开始,并修改了它
我的问题是运行后、您可以看到、代码寄存器没有发生变化
代码正常工作(我的意思是他被发送到 PCM5142)、输出时我有一个正弦波
当我读取数据时、我修改的所有寄存器都相同、为什么?
例如、寄存器25 (Hexa)是相同的
问题是、我的代码中有一些内容是我不会更改的
只需添加一点、我不是使用 Pureath、而是在寄存器中进行写入
通常、它仅适用于编码寄存器
我的意思是、这就是我想的结果

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin 酒店  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    由于这是完全相同的客户、因此我们不希望针对同一问题出现多个主题。 这会使保留所有信息变得更困难、并且会减慢调试速度。 Arash 最后回答了另一个主题。 如果客户需要更多帮助、您或 Danillo 能否继续在那里交谈?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您的答复。 我已经更新了之前有关客户咨询的帖子。

    非常感谢您的帮助。

    此致、  

    Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marvin、

    我将关闭此主题、Arash 将继续支持您的问题。

    此致、
    Jeff McPherson