This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:调整 PDM CLK 的驱动强度

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1208171/pcmd3140-adjusting-the-drive-strength-of-pdm-clk

器件型号:PCMD3140

您好!  

是否有方法可以为 PCMD3140调整 PDM CLK 线路的驱动强度?  

目前、我们观察到一些从 PDM CLK 边沿耦合到 PDM 数据线路的串扰噪声、我们想知道 PCMD3140是否能够调整信号驱动强度。  

此致、  

筑见  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsugumi:

    感谢您的关注。 在一周结束前、请允许我们查看此问题。  

    Br、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsugumi:  

    我很抱歉这么晚才回复。 PCMD3140没有任何用于调整 PDM 时钟线驱动强度的配置。  

    关于串扰问题、您能否分享您的应用原理图以便我们提供更好的帮助?  

    Br、

    支持