This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:我们可以在 TAS2563音频放大器中永久性地编写配置和调优配置文件吗?

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1213487/tas2x63evm-can-we-permanently-write-the-configuration-and-tuning-profile-in-the-tas2563-audio-amp

器件型号:TAS2X63EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2563

您好!

是否有任何方法可以在 TAS2563音频放大器中永久写入配置和调谐曲线、这样我们就不会在为音频放大器上电后再次进行重新配置。

否则、音频放大器存储器中存储的各种信息会写入一次、断电后这些信息将不会受到影响。


此致、

Mukesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    TAS2x 放大器无法保留寄存器配置。 每次下电上电后、所有设置都会恢复为默认值、因此必须重新初始化器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师