This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:对 AVDD 和 DVDD 使用内部 LDO、验证电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1213449/tas2505-using-internal-ldo-for-avdd-and-dvdd-verify-voltages

器件型号:TAS2505

尊敬的先生和 Madams:

我对此申请有疑问  

据我所知、当 LDO_SEL = SVDD 时、TAS2505会生成内部 AVDD 和 DVDD。 能否测量引脚上的电压

23 DVDD 和 7 AVDD 来验证正在工作的 LDO?  

第二个问题:

AVDD 和 DVDD 是否必须在外部连接在一起-是否必须连接?

提前感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZHAN,

    1. 您可以测量 AVDD 引脚上的内部 LDO 输出、默认情况下该电压应为1.8V、除非您修改了第1页寄存器2中的位5-4。
    2. LDO 仅在内部连接到 AVDD。  如果您想使用 LDO 同时为 AVDD 和 DVDD 供电、则必须使用该引脚。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师