This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:输出失真

Guru**** 2557340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1213206/tas5828m-output-distortion

器件型号:TAS5828M

大家好、

我们的客户想知道  TAS5825和 TAS5828的输出失真是否存在差异。

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo

      在1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下、两种器件均可保证 THD+N≤0.03%。 我们认为这两个器件的失真非常相似。