This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:连接压电负载时的增益和升压压压压降

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209289/drv2700evm-gain-and-boost-voltage-drop-when-piezoelectric-load-is-attatched

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件: DRV2700

使用配置为最大升压电压和最小增益的 DRV2700EVM、我在 OUT+和 OUT-未连接负载时捕获了以下波形:

黄色:AIN 输入(信号发生器的300Hz 方波)

红色:数学(OUT+和 OUT-之间的差动)

蓝色:VBST

您可以看到、4.2Vpp 的输入信号已放大至44Vpp、而升压电压为107Vrms。 这些都非常接近我期望基于用户指南的理想。

不过、一旦我连接了压电式传动器、输入和输出波形之间的增益以及 VBST 下降:

现在、我的同一输入信号仅被放大至32Vpp、而我的升压电压已降至7.8Vrms。 增大增益设置几乎不会导致输出波形发生变化。

有人能解释一下为什么会发生这种情况吗? 我知道升压电压与 DRV2700内差分放大器的电源轨有关、因此升压电压的下降说明了增益的下降。 但为什么升压电压下降呢?

作为参考、这是我使用的压电致动器:

 e2e.ti.com/.../American_5F00_Piezo-26mm_5F00_bimorph.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    DRV2700中的升压转换器只能提供数十 mA 范围内的小电流。 如果放大器上的负载太大、则升压电压将下降。  

    我建议您尝试两件事

    1) 1)降低最大升压电压、使其仅大到足以为输出信号提供足够的余量。 (我认为 EVM 具有 30V 设置)

    2) 2)使用正弦波而不是方波。 DRV2700 EVM 应该能够使用此电容和频率驱动44Vp-p。 正弦波的高频成分比正弦波多、因此与正弦波相比、从 VBST 汲取的电流更多。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

    感谢您的答复。 根据您的建议、我切换到了正弦波、并降低了升压电压。 在升压电压最小值设置为23Vrms 时、我观察到以下波形:

    无负载连接:

    在未连接负载的情况下、我的6.2Vpp 正弦波被提升至46.4Vpp

    负载连接时:

    同样、在连接压电执行器的情况下、升压电压和增益下降。 我的输出正弦波现在仅为10 Vpp。  

    我使用此网站来计算压电式传感器的估计电流消耗:

    https://www.piezodrive.com/calculators/ 

    即使目标为50Vpp 且电容为320nF (数据表上列出的两倍、如网站建议的那样)、估算的峰值电流消耗也为9mA、完全在您提到的阈值范围内。 因此、导致升压电压和增益下降的原因仍然是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用20-100Hz 等较低的频率进行测试、看看结果是否相同? 该测试将显示电容抗是否过低、或者压电执行器是否短路

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我再次进行了测试并观察到了相同的行为。

    无负载:

    有负载时:

    另外一个可能需要注意的问题是、一旦我移除压电负载、增益和升压电压就不再升高。 我必须切换 DRV2700EVM 上的使能引脚、以便它们恢复到施加负载之前看到的电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    如何为 EVM 供电。 您使用的是 USB 还是外部电源? 您可以尝试其他电源吗?

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Arthur、我曾尝试使用外部电源、也曾使用 USB、并且两次都看到相同的行为、所以我不认为这与此相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    Arthur 正在商务旅行、最迟将在星期三结束时回答您的问题。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我们以前在此器件上发现过此问题、我想建议您联系 TI 支持并申请更换 EVM。

    我已向您发送朋友请求、如果您愿意、可以将 EVM 发货给我、以便我进行测试。 这在该器件上不是预期的行为。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    这对我有用。 我已接受您朋友的请求、因此请联系我、我们可以协调发货事宜。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我们已经继续订购了另一个 DRV2700EVAL 板、该板与我们要求提供支持的板分开、我可以验证新板是否按预期工作。 非常感谢您的帮助!

    我知道您刚才提到过您以前遇到过这个问题、这个问题是只在 EVAL 板上发生、还是由 DRV2700本身引起? 在我们评估 DRV2700时、这对我们来说是一个重要的澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    此问题可能与 EVM 上的 L 和 C 元件有关。 我不想说它与 DRV2700器件直接相关。  

    我会私下告知您、关于发运此设备、以便我在此处对其进行评估。  

    此致、
    Arthur