This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB2-EVM:PP-SALB2-EVM 电路板有什么用途。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PP-SALB2-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1207728/pp-salb2-evm-what-are-the-uses-of-pp-salb2-evm-board

器件型号:PP-SALB2-EVM

伊凡、您好!

我在下面有一些关于  PP-SALB2-EVM 电路板的问题。

问题1:  https://www.ti.com/lit/an/slaa952/slaa952.pdf 显示了使用 PP-SALB2-EVM 板的扬声器特性。 那么、该板仅用于描述扬声器特征、还是还用于其他应用?

问题2. 如果不使用此板来表示扬声器特性、而不使用扬声器制造商提供的参数、我们可能会面临哪些类型的问题。

问题3: 使用  PP-SALB2-EVM 板和不使用 PP-SALB2-EVM 板测量的扬声器特性之间的区别是什么。

此致、
Mukesh Prajapati   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    1. PP-SALB2-EVM 主要用于扬声器特性描述。 如果您想使用连接到学习板的测量激光测量实际偏移、该模块还可用于算法验证。
    2. 如果您使用供应商提供的扬声器参数、只要所有信息都正确且完整、就不会出现问题。 这些参数定义算法用来估算温度和偏移的模型。
    3. 您可以参考上面的 Q2、但差异只是获得扬声器参数的方法。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的清晰理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    想要确切地了解使用外部电路板验证了所有参数哪些? 参数示例如下:

    1. SPL 与频率间的关系
    2、阻抗与频率的关系
    3. THD 与频率的关系
    除了这些参数、还有 TS 参数。
    此致、
    Mukesh Prajapati。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    SPL 和 THD 仅使用麦克风进行测量、这些测量不需要/不使用 PP-SALB2-EVM。

    阻抗与频率的关系是在扬声器表征过程中通过使用 IV 感测数据和 PP-SALB2-EVM 处理获得的;根据测试拟合了一个模型。 该模型基于您提到的相同 TS 参数。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的解释。

    问题1: 因此、我们将只获得实数 TS 参数、还是还会得到理论值与实值之间的偏移量?

    问题2. 我们将使用 PP-SALB2-EVM 电路板获得哪些其他参数?

    此致、

    Mukesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    1. 不确定理论和实际 TS 参数的含义。 在扬声器特性期间、硬件(EVM 和 PP-SALB2-EVM)用于获得 TS 参数;或者、TS 参数也可以直接从其供应商的扬声器特性中输入。 无论是哪种方式、在输入或获取扬声器特性参数后、您可以在 PPC3中查看测量阻抗图和拟合阻抗图之间的比较、如下所示:
    2. 您基本上可以从"特性"面板获得所有参数:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师