This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频编解码器的验证

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1206951/validatation-of-an-audio-codec

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3120

您好!

在我们的定制项目中、有一个将与 FPGA 连接的音频编解码器。

我推荐了网站、但我在验证音频编解码器方面没有得到适当的理解。 我需要一些基本概念、如下所述

因此、我想知道哪些规格/参数以及如何验证我们使用麦克风和扬声器的音频编解码器的这些规格。 我们还可以如何确认设备也正常工作(麦克风和扬声器验证)
 我听说 SNR、THD、频率响应、谐波失真、灵敏度是我们验证音频编解码器的几个参数。 请说明音频编解码器以及音频设备(麦克风和扬声器)是否有任何规范可供验证
 此外、请在"如果我的音频编解码器与 FPGA 连接、我们可以如何评估这些参数" i.e 中提供任何参考或信息、哪些设备可用于验证音频编解码器以及音频器件的这些参数、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramya、

    Unknown 说:
    如果我的音频编解码器连接到 FPGA
    、我们可以通过什么方法评估这些参数

    评估器件是否适用于您的系统的最佳方法是从 TI.com 购买评估模块(EVM)。 请查找 TI 的音频编 解码器配置文件音频编解码器列表| TI.com。转至器件的产品页面并选择"设计和开发"选项卡、可以找到 EVM 页面和用户指南。 可以在产品页面的"技术文档"选项卡下找到其他文档和应用参考。  

    Unknown 说:
    SNR、THD、频率响应、谐波失真、灵敏度是我们验证音频编解码器的几个参数。

    我们使用模拟精密仪器等音频测试和测量设备进行这些测量。 一些示波器可以进行这些测量、但一般而言、执行上述测量的方式在很大程度上取决于您所使用的设备。 请查阅您自己的设备手册和参考资料、以了解您是否可以进行这些测量。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    如果上述内容是验证音频编解码器的参数。 我只给出了一个规格,我们的音频响应将在300Hz 到3.3kHz 之间的+/-3dB 所以在给定的规格,我怎么知道 SNR、THD 等可接受的值...(例如: 以便为我的应用选择音频编解码器时会有所帮助

    谢谢。

    Ramya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramya、

    很抱歉耽误你的时间。 请允许我花一点时间收集一个回答、并在明天与您联系。

    此致!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您可以建议任何可用的编解码器评估板是否也具有高度可感知性、 这对我来说是一项高度优先的任务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramya、

    感谢您的耐心。

    音频响应应在300Hz 至3.3kHz 之间,+/-3dB,在150欧姆差动时音频输入为0.125-2.1Vrms

    我们的音频编解码器支持整个音频信号范围、具有1Vrms (2.8284Vpp)满量程信号。 他们还可以选择包含可编程放大器(PGA)。  

    音频输出2.5-20vpp,600欧姆差动

    我们的许多编解码器都带有集成 D 类扬声器放大器。 例如、 TLV320AIC3120 具有集成的 D 类放大器 、能够驱动1.4W 负载。

    可以在"设计和开发"选项卡下或在此处找到此器件的 EVM 选项: TLV320AIC3120EVM-U 评估板。如果需要更高的功率、则可以考虑外部功率放大器、例如 TAS2555YZ (EVM)。  

    如何知道 SNR、THD
    的可接受值

    答案取决于您的应用是什么。 不同的音频应用需要满足不同的要求。 例如、电话和移动应用的频率范围要小得多、不需要超高质量、而专业音频和大多数听力应用需要在整个可闻频率范围(20-20kHz)内具有1%的 THD。   

    我希望这对您有所帮助。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 这对我有很大帮助。

    答案取决于您的应用程序是什么。。

    我们正在 电信中使用编解码器。 鉴于另一个规格是音频失真<= 2%(在通过编解码器的音频环回模式下 SINAD >= 50dB)。

    现在您还能向我提供我之前在该主题中要求的信息吗

    此外、请提供是否有任何参考或信息"如果我的音频编解码器与 FPGA 连接、我们以何种方式评估这些参数" i.e、哪些设备可用于验证音频编解码器以及音频设备的这些参数、 如果我使用的是您建议的编解码器器件、即 TLV320AIC3120

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramya、

    我相信我已经 在上一篇文章中回答过这个问题:

    此外,请提供是否有任何参考资料或信息"如果我的音频编解码器与 FPGA 连接,我们可以通过何种方式评估这些参数" i.e,哪些设备可用于验证音频编解码器以及音频设备的这些参数, 如果我使用的是您建议的编解码器器件、即 TLV320AIC3120

    我们使用模拟高精度等音频测试和测量设备进行这些测量。 一些示波器可以进行这些测量、但一般而言、执行上述测量的方式在很大程度上取决于您所使用的设备。 请查阅您自己的设备手册和参考资料、以了解您是否可以进行这些测量。  [/报价]

    当我们在实验室进行这些测量时、我们使用模拟精密器件(AP)(及其随附的软件包) APx555提供的设备。 AP 测试和测量系统会为我们进行这些测量。 如果您无法使用此类设备、则可以使用光谱仪 或某些示波器执行这些测量。 大多数能够绘制 FFT 图的实验室设备都能够测量这些规格。

    总的来说、我不知道 TI 是否有专门的应用手册来进行这些测量、但是这里提供了很多在线资源来说明如何进行 SNR、SINAD 和 THD 测量。 请注意、在 TI.com 上搜索这些测量结果确实会显示相关的应用手册、参考和器件、有助于理解这些测量值以及如何改进这些规格的方法(请参阅 下面的几个示例)

    最后、如何进行这些测量取决于您可以使用的设备。 大多数测试和测量制造商都拥有有关如何进行高级测量的培训和参考资料。 请参阅您可用的制造商设备培训。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您根据指定技术规格推荐了编解码器器件型号。 但我想知道数学计算 、以告诉上述编解码器将符合给定规格。

     由于我不熟悉编解码器术语、所以我不能指出指定它符合规范的数据表。 这是必需的、因为我需要向客户证明它在理论上可以满足规范。

    谢谢

    Ramya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramya、

    以 AIC3120为例、说明您可以从哪里找到提及的规格

    音频输入:这是到编解码器的满量程输入、这意味着在 ADC 饱和前可以提供的最高电压。 这通常可以在 ADC 特性中找到。  

    音频输出:这是器件在给定负载上可以输出的最大电压。 如果需要、您可以将其转换为 Vpp。 线路驱动器上还有一个部分、但此部分的信息较为有限。

    音频响应:使用下一节中的图形来评估频率响应。 在20-20kHz 范围内、我们的音频部件通常会有平坦/非常平坦的响应。 至于音量控制问题、必须在数据表的其他位置找到该特性。

    失真:我们通常不记录 SINAD、因为它仅用于电信应用、但具有相同的带宽、SINAD = THD+N 针对不同的输入和输出、可找到不同的 THD+NS。

    关于您列出的阻抗、150欧姆是源的典型输出阻抗。 编解码器的输入阻抗高得多、因此此处的规格应该不会有问题。 600欧姆给我带来了问题。 虽然此器件没有线路输出驱动器、但其声音开始类似于具有600欧姆传输线的电信应用。 我怀疑该器件是否能够通过该线路传输有意义的电力。 您可能需要一个功能更强大的线路驱动器来从编解码器获取输出并将其升压到更合理的水平。

    我希望这可以解答您的问题、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    正如您所说的、根据附加的屏幕截图、音频输入最大输入电压为0.707Vrms、但我刚刚讲过最大输入电压为2.1Vrms。  那么、如何将0.707Vrms 视为最大输入电压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramya、

    请允许我区分这两个术语:

    最大输入电压 : 这是引脚在不损坏设备的情况下可以承受的最高电压。 请参阅 5.1绝对最大额定值以了解更多信息。  电压高于最大输入电压有损坏器件的风险。

    输出电压 :数据表中的值2.1Vrms 用于描述 DAC 输入到 D 类输入时的输出。

    输入信号电平(0dB) :正如 Jeff 所说,这是全量程音频输入。 在0.707Vrms (~2Vpp)时、ADC 的数字值将全部为1 (0dB)。 任何高于此值的信号都将在音频域中被"削波"。

    我希望这有助于澄清上述问题。  

    此致!
    Andrew