This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:关于 PCM2903的应用

Guru**** 2476605 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C, PCM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1211496/pcm2903c-application-about-the-pcm2903

器件型号:PCM2903C
主题中讨论的其他器件: PCM2903

您好、团队成员:

我想使用 PCM2903C 实现跨 PCM2903C 的线路输入音频输入、然后使用 USB 作为输出连接车辆音响主机播放音频。

1.那么、您能帮助评论 PCM2903是否可以支持将 AUX 信号转换为 车辆音响主机。

2.如果 PCM2903不支持,哪一款是不错的选择。

谢谢你。

Br Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR Vincent:

    是的、PCM2903C 可支持到 USB 的线路输入、其中包括来自典型 AUX 电缆(3.5mm)的信号

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢、USB 会连接 Vihecle 音响主机和它的符号可能是 Android、PCM2903C 的 USB 是否可以支持它?

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    该器件符合 USB1.1标准。 我将环路软件专家来提供更多详细信息。

    谢谢!

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供以下信息。

    哪种操作系统是 Linux 还是 Windows?

    如果是 Linux、是否提供内核版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhao、

    USB 将连接 Vihecle 音响主机和它的符号可能 Android。

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    PCM2903C 可同时支持 Linux 和 Windows、当然也支持 Android。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    此外、为了在 Linux 或 Android 系统中支持 USB 音频、请 在 defconfig 文件中启用以下选项。

    CONFIG_USB=y
    CONFIG_USB_HID=y
    CONFIG_SND_USB=y
    CONFIG_SND_PCM=y
    CONFIG_BITREVERSE=y
    CONFIG_SND_HWDEP=y
    CONFIG_SND_RAWMIDI=y
    CONFIG_SND_USB_AUDIO=y
    CONFIG_SND_USB_AUDIO_USE_MEDIA_CONTROLLER=y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenghao:

    明白了、谢谢。