This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:3255能否同时驱动两个11欧姆100W 扬声器?

Guru**** 2519160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1212681/tpa3255-can-3255-drive-two-11-ohm-100w-speakers-simultaneously

器件型号:TPA3255

我的应用 在某些情况下需要同时驱动最多2个11欧姆100W 扬声器、或者系统上可能仅连接一个扬声器。 3255能完成任务吗? 或者可能需要2个 TPA3255s?

如果一个3255可以实现这一点、那么 BTL 配置是不是最好的方法? (2个通道将在我认为的单独输入中馈送)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,苏

    TPA3255可以驱动2x315w、2x100w 没有问题。 BTL 正常。

    太棒了

    Jesse