This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142EVM-U:44.1 [KHz]样片

Guru**** 2693295 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142, PCM5142EVM-U, PCM5101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1211332/pcm5142evm-u-44-1-khz-sample

器件型号:PCM5142EVM-U
主题中讨论的其他器件: PCM5101、PCM5142

大家好、

您能在下面查询一下吗?

使用 PCM5142EVM-U 时、如果您查看下面的原理图、会发现一个名为:WCLK 的信号、我在数据表中读到的 TAS1020B 具有与输入中相同的采样率。 我正在使用 Audacity 软件、其中发送的正弦值为10 [KHz]、采样率为48 [kHz](注意:我不使用 ASIO4ALL)。 如图所示、我可以来测量信号。

在 TP28上、但遗憾的是、采样率始终与您可以看到的相同。

始终为44.1 [KHz]、顺便说一下、我使用 CodecControl 来控制 EvalBoard、代码为:"PCM5101_USB Playback"、我没有修改代码。

如果您需要更多信息、请提前告知我、并表示感谢。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    TAS1020的输出称为 WCLK (TP28)。 这是 TAS1020的 I2S 输出、我认为 GUI 无法对 TAS1020进行编程以更改 其输出。

    然而,之后 TAS1020的 I2S 进入了 SRC 芯片,SRC 的输出进入了 W3引脚(中间有跳线阵列的接头)。 这些跳线将左侧(数字接口)连接到右侧(DAC 部分)。

    您可以选择不为 I2S 使用跳线、而使用 CLKS 直接连接到这些跳线的右侧。  我 自己 将 I2S 信号从 AP 直接连接到这些跳线上的 LRCK、BCLK 和 DIN。

    CODECCONSOLE 会将我的 EVM 识别为 PCM5142、并根据我的连接自行配置、并指导我如何设置各种跳线。

    注意:如果我更改配置(例如,我通过光缆发送信号,),我需要在 GUI 中单击光连接,它会引导我 完成新的跳线设置。 我包括2个屏幕截图2不同的连接类型,USB 和光学)\

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、我在周二之前不在办公室、如果你有任何问题、请 发电子邮件给我、因为我几天都不会监控这个论坛。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    CODECCONSOLE 会将我的 EVM 识别为 PCM5142,并根据我的连接自行配置它并指导我如何设置各种跳线。

    您能告诉我在哪里找到  CODECCONSOLE 吗? 我上周还向您发送了一封电子邮件。

    谢谢你。

    此致、

    Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    抱歉、我 还没有 在  办公室、需要连接电路板并阅读 我使用的软件的完整版本。

    从我发送给你的屏幕截图,这是 PurePath 控制台,  我今天会确认的名称和版本。

    谢谢你等了。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我为这个 EVM 使用了 PurePath Console v1.6、它会自动识别它。  

    我会关闭此主题、但如果您有任何问题、可以发送电子邮件或打开。

    此致、

    Arash