This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐的音频模块

Guru**** 2476575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1211689/audio-module-recommend

主题:TAS6424中讨论的其他器件

大家好、

您能帮助检查我们是否有这些模块可供推荐吗?

汽车音频 扬声器模块:

阻抗:4欧姆

频率范围:2kHz-20kHz

额定功率:28W

峰值功率:35W

读音单元:单一

2.麦克风模块:电容式

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    您希望在汽车中使用放大器器件?

    我认为 tas6584, tas6424可以满足您的要求。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    他们需要模块。

    我们是否具有此类模块?

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

      我想您刚刚提到了电源、负载和音频频带。 我们的音频放大器通常会这样做。 您能否更具体地说明此模块应包含哪些内容?