This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:如何终止 MIC1LP、MIC1RP、MIC1LM、VOL/MICDET、MICBIAS、 HPL、HPR 引脚。

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1205676/tlv320aic3100-how-to-terminate-mic1lp-mic1rp-mic1lm-vol-micdet-micbias-hpl-hpr-pins

器件型号:TLV320AIC3100

大家好!

我的一位客户考虑将 TLV320AIC3100用于其新产品。

它们具有以下问题。

问: 由于扬声器连接到器件、因此它们将仅使用 TLV320AIC3100的 SPKP 和 SPKM。 MIC 未连接。
   您能否告诉我 如何 端接 MIC1LP、MIC1RP、MIC1LM、VOL/MICDET、MICBIAS、 HPL、HPR 引脚?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuya-san:  

    感谢您与我们联系。 一般而言、我们建议将未使用的输入交流耦合接地。 只要禁用该引脚、MICBIAS 就可以保持悬空或接地。  

    我希望这对您有所帮助。

    此致!
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。
    我明白了。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    很抱歉、我忘记选中"解决"框。

    谢谢、此致、
    和也。