This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:粉色噪声调谐

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1206335/tas2x63evm-pink-noise-tunning

器件型号:TAS2X63EVM

您好!

我将对粉色噪声调谐提出以下问题。

问题1: 从何处可以找到各种粉色噪声引线? 如有任何特定曲目、请分享。

问题2. 这是建议在该应用中使用的用于音频可视化的软件。

问题3: 根据粉色噪声响应曲线、我们需要调整我们的 EQ 以使我们的音频器件与参考器件的粉色噪声响应曲线相匹配? 请更正我、我理解错了。  

问题4: 我们能否在以下链接中使用微型电话或 可用于执行此实验的任何特定麦克风建议?

微型电话链接: https://www.amazon.in/Maono-AU-410-Clip-Lavalier-Microphone/dp/B07R9YXY17/ref=asc_df_B07R9YXY17/?tag=googleshopdes-21&linkCode=df0&hvadid=396989623905&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3894005866139462858&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9062274&hvtargid=pla-826715720321&psc=1&ext_vrnc=hi


谢谢!

此致、

Mukesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    1. 您可以使用此链接中包含的粉色噪声文件(该链接将过期、如果需要重新上传、请告诉我)
      1. 链接: https://tidrive.ext.ti.com/u/l1BqYFhQak-FUGpn/f63557ae-43dc-4e7b-95ea-14fdcd82eaf4?l
      2. 访问代码: 5k2Zg5u/
    2. Audacity 通常是一款用于音频测试的好工具、您可以使用它检查和创建音频文件。 其他类似的工具是 GoldWave 和 Adobe Audition。 空间 EQ 用于测试扬声器的 SPL 响应、它还可用于为更平坦的响应生成估算的 EQ 参数。
    3. 我来澄清一下。 使用粉色文件、您将在所有频率下具有随机的准均匀内容、而在低频下具有稍多的能量。 播放这些文件时、您将尝试使响应尽可能平坦、使用 EQ 在较高级别区域衰减、并在较低级别区域提升。 请注意、智能放大器配置中有一个默认的150Hz 高通滤波器。
    4.  建议使用经过校准的麦克风;这些类型的麦克风具有关联的校准文件、用于补偿捕获非线性。 您可以参考这样一个麦克风: Amazon.com :代顿音频 Umm - 6 USB 测量麦克风:乐器

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否可以在以下链接中使用麦克风来代替推荐的麦克风?
    链接: https://www.amazon.in/Behringer-ECM8000-Ultra-Linear-Measurement-Microphone/dp/B000HT4RSA/ref=sr_1_5?crid=25HAWH269HWQY&keywords=measurement+microphone&qid=1679914420&sprefix=measurement+mic%2Caps%2C297&sr=8-5

    此致、
    Mukesh Prajapati

    8779496044.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    该麦克风适用于现场应用、不一定进行测试和测量、因为它看起来像是对校准文件的访问。 您需要使用校准文件、因为它允许您的测量软件针对您必须考虑制造变化的精确麦克风的频率响应进行调整。 任何带有校准文件的测量麦克风都可以。

    此致、

    Jeff McPherson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的详细解释。

    下面的产品链接包含用于0°同轴测量的麦克风校准文件、采用.txt 格式、供第三方使用

    链接: https://www.tanotis.com/products/sonarworks-soundid-reference-measurement-microphone?gclid=CjwKCAjwoIqhBhAGEiwArXT7K1P0weqYsXrHfbf7fyEq9VXm-GCGitAinU-Bgr4hiesDqgDG0NzSoxoCkJwQAvD_BwE

    请建议这样做是否有用。

    此致、
    Mukesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    是的、这个麦克风是可以接受的。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否重新上传我们无法下载的粉色噪声文件。

    此致、

    穆克什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 伊万今天出去了,但明天会回来的。 然后、他将为您提供粉色噪声文件。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    我在此处重新上传了文件:

    • 链接: tidrive.ext.ti.com/.../f87fa2fd-45a5-45c4-b743-ade4cf1cb3b4
    • 访问代码: /FiRP52m

    此版本有效期为30天、请在到期之前下载。
    谢谢。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师