This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:TLV320AIC3106问题

Guru**** 2523550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1212187/tlv320aic3106-tlv320aic3106-question

器件型号:TLV320AIC3106

您好、专家:

请问 AIC3106是否支持超宽带功能?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    确切地说、您指的是音频频带为14k 的电话吗? AIC3106的采样率高达96kHz、这意味着它支持高达48kHz 的音频频带。

    谢谢。

    Jeff McPherson