This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:TLV320DAC3100

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1210975/tlv320dac3100-tlv320dac3100

器件型号:TLV320DAC3100

大家好!

我在公司的原型板中使用 TLV320DAC3100。 当我播放 audio.wav 文件时、我的耳机中没有任何声音、我已通过3.5mm 插孔连接。  

qt850a:/sdcard # tinyplay audio.wav
[ 83.072432] tlv320aic31xx-codec 2-0018:## aic31xx_hw_params:宽度16速率44100

[ 83.471193] tlv320aic31xx-codec 2-0018:PLL 7.5264/1 dosr 128 n 8 m 2 aosr 128 n 8 m 2 BCLK_n 8.
播放样本:2通道、44100 Hz、16位

qt850a:/sdcard # tinymix
混音器名称:"音频输出"
控件数量:17
CTL 类型 num name 值

0 BOOL 1扬声器驱动器播放开关关闭
1 INT 1扬声器驱动程序播放音量0
2 INT 1扬声器模拟回放音量0
3 INT 2 DAC 播放音量127 127
4 BOOL 2 HP 驱动程序播放开关关闭
5 INT 2 HP 驱动程序播放音量0 0
6 INT 2 HP 模拟回放音量0
7 enum 1 DAC 左输入左数据
8枚举1 DAC 右输入右数据
9 BOOL 1 HP 左侧开关关闭
10 BOOL 1 HP 右侧开关关闭
11 BOOL 1从左到左 DAC 关闭的左输出
12 BOOL 1从 AIN1左侧输出关闭
13 BOOL 1从 AIN2左侧输出关闭
14 BOOL 1从右数 DAC 关闭后的输出
15 BOOL 1输出从 AIN2关闭开始
16 BOOL 1扬声器开关关闭

您能帮助找出问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何与该电路板进行连接? 我无法识别您显示的命令。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要将运行基于 Linux 4.14.98的 Android 操作系统的 IMX7D 芯片连接到 TLV320DAC3100。


    这是我的器件树

    sound {
            compatible = "simple-audio-card";
            simple-audio-card,name = "Audio Output";
            simple-audio-card,format = "i2s";
            simple-audio-card,bitclock-master = <&sound_codec>;
            simple-audio-card,frame-master = <&sound_codec>;
            simple-audio-card,widgets =
            "Headphone", "Headphone Jack",
            "Speaker", "speakerOut";
            simple-audio-card,routing =
                "Headphone Jack", "HPLOUT",
                "Headphone Jack", "HPROUT",
            	"speakerOut", "SPK";
            simple-audio-card,cpu {
                sound-dai = <&sai1>;
            };
    
            sound_codec: simple-audio-card,codec {
                sound-dai = <&codec1>;
                clocks = <&clks IMX7D_AUDIO_MCLK_ROOT_CLK>;
            };
        };
    
    codec1: codec@18 {
                compatible = "ti,tlv320dac3100";
                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 = <&pinctrl_codec1>;
                reg = <0x18>; //verify this
                #sound-dai-cells = <0>;
                HPVDD-supply = <&audio_3v3>;
                SPRVDD-supply = <&audio_3v3>;
                SPLVDD-supply = <&audio_3v3>;
                AVDD-supply = <&audio_3v3>;
                IOVDD-supply = <&audio_3v3>;
                DVDD-supply = <&audio_3v3>;
                gpio-reset = <&gpio3 22 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                status = "okay";
    	    };
    
    &sai1 {
    	pinctrl-names = "default";
    	pinctrl-0 = <&pinctrl_sai1>;
    	assigned-clocks = <&clks IMX7D_SAI1_ROOT_SRC>,
    			  <&clks IMX7D_SAI1_ROOT_CLK>;
    	assigned-clock-parents = <&clks IMX7D_PLL_AUDIO_POST_DIV>;
    	assigned-clock-rates = <0>, <24576000>; // find correct value
    	status = "okay";
    };
    

    我看到在内核日志中已正确检测到代码:

    3.916525] snd-soc-dummy snd-soc-dummy: codec register snd-soc-dummy
    [ 3.923006] snd-soc-dummy snd-soc-dummy: ASoC: Registered codec 'snd-soc-dummy'
    [ 3.927194] mmc1: new ultra high speed SDR104 SDIO card at address 0001
    [ 3.930415] snd-soc-dummy snd-soc-dummy: ASoC: platform register snd-soc-dummy
    [ 3.945113] tlv320aic31xx-codec 2-0018: probe sai ## aic31xx_i2c_probe: tlv320dac3100 codec_type = 4
    [ 3.955143] tlv320aic31xx-codec 2-0018: probe sai successful ## aic31xx_i2c_probe: tlv320dac3100 codec_type = 4
    [ 3.965284] tlv320aic31xx-codec 2-0018: codec register 2-0018
    [ 3.971063] tlv320aic31xx-codec 2-0018: ASoC: Registered codec 'tlv320aic31xx-codec.2-0018'
    [ 3.980562] asoc-simple-card sound: simple audio card
    [ 3.989289] fsl-sai 308a0000.sai: Probe SAI
    [ 3.994007] fsl-sai 308a0000.sai: Probe SAI successful almost
    [ 3.999769] fsl-sai 308a0000.sai: ASoC: platform register 308a0000.sai
    4.382055] asoc-simple-card sound: simple audio card
    [ 4.387461] asoc-simple-card sound: simple device available
    [ 4.393364] tlv320aic31xx-codec 2-0018: SAI probe codec## aic31xx_codec_probe
    [ 4.400584] tlv320aic31xx-codec 2-0018: SAI probe## succesful aic31xx_codec_probe
    [ 4.408241] tlv320aic31xx-codec 2-0018: ## aic31xx_set_dai_fmt: fmt = 0x1001
    

    ALSA device list:
    [ 4.560538] #0: Audio Output
    



    谢谢。
    Asma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asma、

    感谢您的澄清。 我将请到我们的软件专家来为您提供帮助。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Asma

    在播放期间,转储 tinymix 命令,如下所示:

    # tinyplay audio.wav //运行回放背景

    # tinymix

    还有一点、请在播放期间测量 I2S 时钟旋钮范围