This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M + PP-SALB2-EVM 学习板安装问题

Guru**** 2476625 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, PP-SALB2-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1204806/tas5825m-tas5825m-pp-salb2-evm-learning-board-install-question

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: PP-SALB2-EVM

您好、TI 支持团队、

 现在、我 已在 PPC3上安装了 TAS5825M EVM 应用、   

 但是学习板是否必须安装任何应用程序?

 我的学习板模型是  PP-SALB2-EVM。

 由于我看到过 PPC3用户手册、第7页中有一个学习板应用程序需要安装↓

 如果有任何下载路径、请提供给我们、

 如果否、它是否可以调节我的扬声器设备?..

  

谢谢。

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您能给我们提供您手中这块学习板的图片吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我立即为您提供了此电路板的 PPC3应用的访问权限。 但恐怕这块板是为 LPA 的器件设计的、像 TAS5825M 这样的 MPA 器件可能有点难以使用。 我们通常会对 MPA 设备使用 XMOS 版本学习板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我收到了。

    可以安装它。 谢谢!

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    您能否告诉我需要申请哪个 XMOS 学习板?

    Br、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好

      您可以尝试发送电子邮件给 Luis、也就是 John 营销人员、看看他们是否有任何板可以共享。 上海方面也没有这块主板,这块主板还没有完全发布。