This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1800:ANC 系统设计检查

Guru**** 2694505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1210697/pcm1800-anc-system-design-check

器件型号:PCM1800

大家好、

我的客户现在的目标是设计一个 ANC (主动噪声消除)系统、他们正在搜索我们的 ADC/DAC 解决方案、需要专家来提供建议和此处的技术主题回复。

提前感谢您的支持!

您能帮助了解以下要求中 ADC/DAC 的 TI 明星部分是什么吗?  

----------------   需求规格-------------------------------------------------------   

  1. 群延迟:< 120us 延迟@48kHz 采样率(仅限 ADC+DAC、建议使用 SAR ADC)
  2. ADC/DAC 位分辨率:>= 14位(正在应用音频范围)
  3. 端口编号: ADC:4输入(至少支持皮肤双通道采样)
  4. 端口编号: DAC:2输出

如下所示

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    Question:

    • 他们在寻找编解码器还是仅 ADC 和 DAC?
    • 它们是否在音频设备之外实现 ANC 算法、例如使用外部 DSP?
    • 2个不同的串行音频接口(SAI)或单个 SAI?
    • 我们可以申请一个方框图吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

     答复如下

    • 他们在寻找编解码器还是仅 ADC 和 DAC?
      • >>我们也在寻找编解码器、但群延迟(<120US@48K)无法满足我们的要求。  有什么建议吗?  
    • 它们是否  在音频设备之外实现 ANC 算法、例如使用外部 DSP?
      • >>是的, 使用外部 DSP
    • 2个不同的串行音频接口(SAI)或单个 SAI?
      • >>如果使用单一 SAI。  是否会同时影响采样时间。  还是仅影响传输时间?
    • 我们可以申请一个方框图吗?
      • >>方框图将类似于音频路径图示。  

    谢谢!

    BR/埃尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前的编解码器具有大于120us 的群延迟。 我将在内部查看是否具有可满足您要求的 ADC/DAC。

    单 SAI 将对两个通道具有相同的采样。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是需要如此低延迟的终端应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PD:

    这是一个 教育合作的案例, 教育方面需要这样的说明。

    我想这是为了 ANC 的目的? 为了实现噪声消除、需要实时采样信号? 这是合理的吗?

    或者,如果对于 ANC 系统, 在你的经验之前,这里的延迟是什么样的?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的设备目前的运行速度大约是350us 或更多,我从来没有见过这样低的群延迟要求 ANC。

    对于当前器件、我们可能无法支持该功能。

    我们将在今年晚些时候推出低于120us 的新型器件、它们的发展时间表是什么、公司和应用详情是以私人消息形式显示的?

    此致。