This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:EVM 检查

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1211431/tlv320aic3100-evm-check

器件型号:TLV320AIC3100

大家好、

您可以帮助查看以下内容吗?

设置以下寄存器并将 J4连接到耳机、然后测试 TP13。

但它看起来不敏感。  

您可以帮助检查以下设置是否正确吗?

谢谢!

P0R48 = 0x80  (INT1控制寄存器->耳机插入检测中断)

P0R51 = 0x14 (GPIO1输入/输出引脚控制-> INT1输出)

P0R67 = 0x80 (耳机检测->已启用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    步骤如下:

    • 启用耳机检测 P0R67=0x80
    • 启用 INT1以进行耳机检测 P0R48=0x80
    • 启用 GPIO1、使 INT1 P0R51=0x14
    • 读取 INT 标志 P0R44
    • 插入/取下耳机

    基本上在插入或移除耳机之前读取一次标志、然后您将在 GPIO1上看到中断。

    此致。