This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1822:满量程交流信号电压

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209998/pcm1822-full-scale-ac-signal-voltage

器件型号:PCM1822

各位专家、您好!

数据表中规定了满量程交流信号电压1Vrms (典型值)。 条件是 AVDD 为3.3V。 如果 AVDD 为3.1V、它会降低吗? 同样、如果 AVDD 为3.1V、另一个规格(SNR、DR 等)是否会降低?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原您好!  

    感谢您提醒我注意这一点。 请允许我到一周结束时调查这件事并与您联系。  

    Br、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能在3月30日美国时间(3月31日日本时间)之前回答这个问题吗? 客户希望在日本时间3月31日前得到答案。

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原您好!  

    感谢您通知我截止日期。 我会尽快解决这个问题。  

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原您好!

    数据表保证在提供的条件下满足所有规格(SNR、DR 等)。 在 PCM1822的建议工作条件之间、芯片也应能满足这些规格。

      

    希望这能够澄清您的问题、

    Ore.