This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:TAS2X63EVM 在 PPC 上不提供应用程序。

Guru**** 2532110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2X63EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1210132/tas2x63evm-tas2x63evm-application-is-not-available-on-ppc

器件型号:TAS2X63EVM

TAS2X63EVM 应用在 PPC 上不可用。  

电子邮件 ID:deepa.barot@miko.ai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    您是否提交了访问此 PPC3应用的申请?

    谢谢。

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已请求更新、但尚未更新。

    请建议应该怎么做?

    此致、
    Deepa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    我将在内部进行检查、在一周结束之前您就可以访问该应用。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我通过邮件获得访问权限。 我遵循了访问流程。 但软件仍然无法打开。 我在此附上了它的图像。 请做必需的。

    此致、

    Deepa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    PPC3表示您未连接。 您是否可以尝试关闭 PPC3、确保您已连接到互联网、然后重新启动 PPC3? 另外、通过单击电子邮件中的链接检查您的 mysecuresofware 页面。

    谢谢。

    Jeff McPherson