请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1211465/tas6424-q1-otw-issue
器件型号:TAS6424-Q1主题:TAS6424中讨论的其他器件
1.问题:TAS6424 OTW 无法测试
测试设置:
电压:14V
℃:25 ̊ C
OTW 阈值:120C (0x01中的设置)
3.测试过程
在25℃时,我们尝试缓慢增加输出功率,当输出为 12W/通道时,TAS6424输出将直接关闭 ,但0x13值始终保持"00" 。
如您所知、 读取 0x13中的 OTW 状态。 如果发生 OTW 事件、则0x13的位4将具有资产。 为什么 OTW 未在0x13中触发、甚至 tas6424也已关闭