This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:使用 OPA1632D 对差分输出进行调制

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1210649/opa1632-modulation-of-differential-output-using-opa1632d

器件型号:OPA1632

您好!

我正在使用 MCU 生成正弦波(作为单端信号)、该正弦波可以通过 OPA1632D 进行放大并更改为差分信号。

OPA1632D 的使能引脚用作调制输入引脚。

除非 OPA1632D 保持非活动状态几秒钟、否则电路可正常工作。

在第一个图像上、您可以看到正弦波生成(红色)和调制信号(蓝色)。 此外、您还可以在图像右侧看到请求消息以及器件的答案。

在第二个图像上、您可以看到请求的开头已被截断、因此器件没有应答。

我还测试了攻击 OPA 使能引脚的信号以检查是否存在任何信号异常、但使能信号也是正确的。

在数据表中、使能信号的延迟为2us、但 OPA 启动所需的时间过长、我不知道是为什么。

仅供参考、当我持续发送请求时、没有问题、仅当电路处于保持状态几秒钟时。

请、我该怎么做才能避免这种功能错误。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Medhi:

    您能否分享您的电路原理图以及如何通过使能引脚调制 OPA1632的说明? 在没有看到电路是如何实现的情况下、我无法提供详细的响应。

    如果可能、您还能否解释一下为什么要使用关断功能进行调制? 在不使用器件时、关断功能旨在节省功耗;在用于调制输出时、它的行为可能不可预测。 OPA1632是否明确需要调制信号? 这种调制是否可以在 OPA1632之前发生并且仅由音频放大器放大? 在此应用中、OPA1632可能仍然够用、但我需要查看您的原理图、了解电压电平和信号时序。

    关断/使能功能不会将输出信号置于高阻抗状态、使能引脚本身正在寻找电压阈值来进行开启/关闭。 数据表中讨论了第7.4.1节中的功能。 如果您提供的信号大于2V、位于使能引脚上的负电源轨之外、您将开启器件。 同样、如果该引脚悬空、则器件通过内部上拉电阻器来开启器件。

    您可能会发现您的电路设计未正确利用关断功能;这可能是造成感知导通延迟的原因。 如果没有原理图和一点时间、我就无法肯定原因是什么。

    请提供您可以提供的信息、以便我继续对此行为提供帮助。

    此致!
    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Medhi:

    与我的团队核实后、HSAMPS 产品系列不建议使用 OPA1632来调制您的信号。  当运算放大器具有断电或关断功能时、这可节省能耗(低静态电流)。  当被禁用时、这些禁用特性不用于调制中或者在输入(和/或输出)上具有恒定信号。

    请重新定义您的设计和电路、以使用不同的方法或器件进行调制、并将 OPA1632仅用作放大器(以及单端到差分)。  

    此致!

    ALEC