大家好、我正尝试将此评估板连接到 Linux 计算机、并想将评估板用作 PC 上的声卡。
嗯、对于该测试、我使用了此评估板。 我想知道我是否可以将四根 I2S 电缆连接到一台 Linux PC、而这个 PC 可以用作主设备、这种连接足够实现、或者我是否需要更改某些跳线以禁用 MCLK 等
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我正尝试将此评估板连接到 Linux 计算机、并想将评估板用作 PC 上的声卡。
嗯、对于该测试、我使用了此评估板。 我想知道我是否可以将四根 I2S 电缆连接到一台 Linux PC、而这个 PC 可以用作主设备、这种连接足够实现、或者我是否需要更改某些跳线以禁用 MCLK 等
谢谢
尊敬的 Jeff:
以下是 TLV320AIC311-EVM 电路板的详细信息:
1.TP31 (MCLK)约为11.36MHz
2.8MHz 左右的 TP32 (BCLK)
3. TP33 (WCLK)约为43.66KHz
您能举个例子、说明如何使用 Codec Control 应用程序读取有效的 I2C txn 吗?
注意:周末我的电脑被 更新为 Windows 11并希望这个编解码器控制应用程序仍然可以与此一起工作。
谢谢
尊敬的 Mitesh:
我没有连接 EVM、所以无法显示结果、但我附上了一张有关读取方法的屏幕截图。 如果点击"View"->"Command"、将显示 I2C 命令窗口。 在这里、您可以通过手动或文本文件输入您的命令。 点击"Run"来查看结果。

我还注意到、对于似乎是同一个问题、你有两个打开的线程? 我们是否可以将我们的努力整合到一个线程中:这个线程或您与 Andrew 的对话?
谢谢。
Jeff McPherson
尊敬的 Mitesh:
我懂了。 但您确实提到您的 PC 已更新为 Windows 11。 编解码器控制应该仍然可以工作,但我们的机器仍然在 Windows 10上运行,所以我无法完全验证这一点。 但是、用户指南仅提及 Windows 支持、而不提及 Linux
您是否仍在寻找特定于 Linux 的支持? 如果是、我可以加入我们的软件支持团队。 如果您打算坚持使用 Windows、您能向我介绍一下您的步骤和硬件设置、以便确保我们了解情况和问题吗?
谢谢!
Jeff McPherson
尊敬的 Jeff、让我们继续使用 Windows。
Windows 11:在 Windows 11上指示 I2C 事务和采样频率已停止的 LED。
Windows 10:每次运行播放脚本时 LED 闪烁,并显示采样频率(48000或44.1kHz)。
硬件设置:
1.评估编解码器 TLV320AIC3111EVM 电路板安装在 USBEVM 接口上。
2.在编解码器评估板上、W1为1-2、W2和 W3开启;W4关闭;W5、W6开启;W7和 W8开启2-3;W9开启2-3. W16至 W20开启。
3.在 USBEVM 电路板上,JMP5为2-3;JMP6为2-3; DIP SW2 2 2和8关闭。 JMP8打开。
4. J14上连接了耳机、J8和 J9上连接了8 Ω 扬声器、引脚1和3。
从 PC 到 USBEVM 板的 USB 电缆。 LED D3、D4、D5和 D7均亮起、D6处于熄灭状态。 D2和 D8也在上。
将 USB 端口连接到 PC 后、就可以看到音频驱动程序

当我们使用 Windows 10 PC 运行播放脚本时、我们可以听到耳机和扬声器上的咔嗒声。 但无法获得蜂鸣逻辑并且无法在评估板上播放 Windows PC 上的任何音乐。
尊敬的 Mitesh:
对于您的跳线设置、对我来说似乎没有什么奇怪的地方。 我和 Peter 讨论了、Peter 也在另一个主题上为你提供了支持。 由于我们现在都运行在 Windows 上、我们认为两个线程间的根本原因是一样的。 如果我们可以整合问题、情况会更好、因为您可以将器件清楚地连接到窗口;现在我们需要获得输出。 我们可以解决这个问题并在另一个线程上协同工作吗? 您的支持率不会改变。
谢谢!
Jeff McPherson