请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1211257/tas6424e-q1-tas6424eqdkqrq1
器件型号:TAS6424E-Q1高级专家:
我们的客户是 TAS6424E-Q1 4通道25W BTL 模式的评估热性能。
数据表显示 PVDD 空闲电流= 45mA 典型值,90mA 最大值,VBAT 空闲电流= 90mA,100mA PVDD=VBAT=14.4V,4欧姆负载,1W/通道,共4W 条件。
我是否知道如何分别获得 PVDD 和 VBAT 的 PVDD 和 VBAT 电流计算结果 ?如果条件是 PVDD=VBAT=14.4V 和4欧姆负载, 25W/ch ,总功率100W ?
谢谢你
![]()