This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33078:MC33078共模输入电压

Guru**** 2477145 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1210900/mc33078-mc33078-common-mode-input-voltage

部件号:MC33078

您好!

这是一系列与 MC33078器件共模输入电压性能相关的最近问题的后续问题。

在我们的电路中、共模输入电压范围很可能会受到侵犯: 输入端的电压将超过 MC33078电源轨上的电压、并且可能会发生闩锁。 但始终会限制阻抗、以防止损坏、因为电流将被限制在500uA 或更低、远低于输入端的10mA 最大额定电流。

出现这种情况可能是由于存在一种竞态条件:  MC33078放大器输入电压可能会在放大器的电源轨电压累积之前数毫秒内升高。

我们的问题: 一旦电源轨增加并且不再违反共模输入电压要求、放大器是恢复正常运行、还是会卡在"锁存状态"直到下电上电?  (当我想到"锁存"这个术语时、我想到的是锁存继电器、即使电压从线圈中移除、也会在某种状态下"锁存"。  我想知道同样的现象是否适用于这个特定的放大器。)

我过去从未处理过这个问题: 过去的放大器电源轨始终是在施加输入电压之前设置的、而输入总是比电源轨小得多。  但我将从另一位即将退休的工程师继承该设计。

祝你一切顺利!

Dan Bolda.

磁力科技股份有限公司

威斯康星州梅诺莫尼瀑布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    当共模电压恢复后、MC33078应能够恢复正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,Ron!

    此致、

    Dan Bolda.