This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:如何计算扬声器输出功率

Guru**** 2813245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1210913/tpa3110d2-how-to-calculate-speaker-output-wattage

器件型号:TPA3110D2

您好!

在以下条件下、是否可以计算"扬声器输出功率"?

  • PWM 占空比:46%-54%
  • 振幅:24V
  • 扬声器阻抗:8欧姆1000Hz

如果是、请让我们知道如何计算。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.Hattori:

    您可以参阅   TPA3110D2 数据表中的9.3.4公式(1)来计算输出功率。

    此致、

    凤羽