您好、TI!
有相关消息吗?
(相关帖子 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1136708/purepath-bridge-protocol-i2c-out-without-xmos)
我们非常希望找到一种将 PurePath 与定制电路板设计结合使用的方法。
只需提供一种方法、即可在发送所有 i2c 写入的 PurePath 控制台中启用本地 TCP 套接字
这样、它允许 用户 写入一个 连接到 target/DUT 的简单 python 桥 、方法是 将 i2c 写入传递给 d 类寄存器
我们通常使用其他桌面 GUI 工具来执行此操作 、例如:
- 桌面应用程序(即 PurePath)在 localhost:8123上侦听
- Python 命令行 util
- 连接到上方
- 则会通过上述路径连接到目标 PCB
- USB-CDC (任何客户特定协议)
- 蓝牙 LE (定制配置文件)
- MCU IN 目标
- 通过任何传输接收桌面应用程序发送的命令
- 通过 i2c 输出到一个或多个 D 类
- 完成!
请将此设置改为比连接开发套件更有用。
这也可以用于使用 运行 多个 D 类(在立体声配置中)的系统