This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1637:最大输出

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210EVM, OPA1637, THP210, OPA1637EVM, OPA2210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1208103/opa1637-maximum-output

器件型号:OPA1637
主题中讨论的其他器件: THP210、THP210EVM OPA2210

双18V 电源上的 OPA1637和 THP210具有可实现12.5Vrms 的摆幅。 OPA1637的数据表列出了输出24dBm 的能力、但没有引用任何条件、THD+N 与输出电压的关系图以10Vrms 结束。

南 10K、2K 或600欧姆的任一放大器在12.5Vrms 下的失真是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonah:

    遗憾的是、如您所说、数据表仅提供图6-4总谐波噪声和失真、RL=2k、10k 时高达10VRMS、数据表未指定也未提供超出该振幅的 THD+N 性能图、在该振幅下性能开始下降。  对于600 Ω 负载、我们目前没有超过该振幅的数据。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人在数据表上这么做是有原因的:"OPA1637还具有高压功能、因此可以在±15V 电源电路中使用该器件、而无需任何额外的电压钳位或稳压器。 该功能支持直接单通道放大器实现24dBm 差分输出驱动(常见于混频器和数字音频接口)、无需任何额外放大。"

    您能找到这个人并要求他们提供数据吗?  "性能开始下降"与转换为不可用 THD 的图形不同。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonah:

    我会重新验证、以了解开发团队能否获得超过10VRMS 振幅的数据。 对于 RL = 10k 和2k 负载、数据将相对接近如上所示的性能。

    但是、对于600 Ω 负载情况、以及12.5VRMS 输出、 该条件接近电流限制驱动能力。  此器件的典型短路电流限值为31mA 典型规格(非最小规格)、并且电流驱动将接近~30mA。  该器件需要以远低于输出短路电流能力的保守电流输出运行。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。 12.5Vrms/24dBu 问题针对的是2K/10K 负载条件;600 Ω 性能是次要关注点。 我 不会期望此器件 像600欧姆的线路驱动器一样性能出色、如果它可以  在该负载中轻松实现9Vrms 性能、那会给我留下深刻的印象。 但了解响应在何处形成失真非常重要、这是 TI 推出的唯一一款为专业音频线路电平广播且缺少该数据点的 FDA。 当 THD 开始攀升时、我们没有理由取消这张图。  我们希望看到斜率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonah:

    我已经联系了验证团队、让我看看我们是否可以找到更多数据或进行测试。

    请等待几天。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    酷!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonah,

    我们的数据库中没有立即可用的数据。  

    我手头只有 THP210EVM、不包括能够以最佳方式连接器件的 XLR 连接器、并订购一个 OPA1637EVM、这需要几天时间才能实现。  然而、 在负载为2k Ω 且 THD+N < 0.001%时、对 THP210EVM 进行快速测试、可实现高达20Vrms 的良好性能。

    谢谢、此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonah:

    下面的 THD+N 与幅度图扩展到20Vrms 以上。  该测量是直接使用 THP210EVM 进行的。  在我的工作台上测量能力被限制在~0.0001%、因此限制了在我的设置中将 THD+N 解析到低于这一点的能力。  不过、这有助于说明该器件在+/-18V 供电时以2k Ω 负载提供远高于12.5VRMS 的良好性能。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 所有人都需要就此更新数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的发现、我快速申请了。 请更正我、如果我错了(请!)、但这里的 THP210是拉出和灌入19.8mA 电流吗? 14Vrms = 19.8Vpk、进入1K 差分。 双通道15V 电源 FWiW、但由于两个 IC 的近 RRIO 特性、可以选择双通道12V 电源。 我可以肯定 THD 会有所增加、但即使在125°C 下、拉电流/灌电流图也似乎支持该概念

    该端接仅是另一个 FDA 输入的简写。 这是一个采用 T 偏置方案的差分线路接收器、1M 偏置 Rs 的噪声会在 THP210中消除。 OPA2210 + THP210、两种很棒的口味、可以一起尝起来很棒…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonah:

    这应该起作用。  您是正确的、如果信号是14Vrms 或19.8Vpk 差分、THP210检测到的负载是负载和反馈电阻的并联组合、结果为~19.8mA pk。  请参阅以下内容:

     \

    e2e.ti.com/.../8737.THP210_5F00_march28_5F00_2023_5F00_forum.TSC

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,这是很可爱的,加油打气。