This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:D 类扬声器输出电压变化

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1210753/tlv320aic3120-class-d-speaker-output-voltage-variation

器件型号:TLV320AIC3120

您好!

数据表仅指定了负载= 4 Ω(差分)/50pF 和负载= 8 Ω(差分)/50pF 条件下的典型 D 类扬声器输出电压。 在这里、我的客户询问以下问题。

问题1:
TI 是否在发货前在 ATE 上测试了每个器件的 D 类扬声器输出电压?

问题2:
如果问题1的答案是"是"、则 D 类扬声器输出电压可能是典型值的+/-多少 dB?

问题3:
如果问题1的答案是"否"、那么 TI 是否具有 D 类扬声器输出电压变化的特性数据? 根据数据、D 类扬声器输出电压可能是典型值的+/-多少 dB?

此致、

K.Hirano.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    ATE 具有 D 类扬声器 Vrms 输出电压测试、并采用典型值中大约1.58 (+/-4.75 sigma)的 cpk。

    希望这可以回答您的问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    pdjuandi,

    感谢您的答复。
    但我很抱歉,我不知道怎么知道"cpk"。
    那么、让我来询问更多信息。
     此器件的 VRMS 值是多少?

    此致、

    K.Hirano.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    pdjuandi,

    我能够理解"cpk"是什么。
    请忘记我上面的问题。

    此致、

    K.Hirano.