This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:4通道采样和 I2S 输出格式

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1210368/pcmd3140-4-channel-sampling-and-i2s-output-format

器件型号:PCMD3140

从 PCMD3140上可以看出、它最多支持对 PDM 麦克风输入的四个数字通道进行同步采样、并且可以将其转换并输出到 I2S。  这对 I2S 有何作用?  I2S 不仅仅有2通道功能吗?  如何在2通道 I2S 上发送4个通道的 PDM 麦克风数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您正确地说、I2S 定义为2通道。 然而、它通常被用作一个伞式术语来描述3线接口"FSYNC""BCLK"和"数据"。 具体而言、对于这部分、它可以扩展时序以添加其他两个通道、本质上将它们附加到总线中。 您可以查看 7.3.1.2.2中的详细信息以了解其格式。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的初始反馈。

    那么、这是否分别将第3通道和第4通道数据附加到左侧和右侧 I2S 通道、以使接收 IC 能够正确解释为4个单独的32位通道?

    我们通常使用 TDM 模式、但我们可能必须使用标准 I2S、因此我将尝试更熟悉该模式、并了解4通道如何使用 I2S。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不会称它为标准,因为大多数使用>2个信道的应用程序默认为 TDM。 大多数时候、当你设置某个东西为"I2S 模式"时、它确实意味着只使用2个通道。 但是、TDM 和 I2S 之间的唯一区别是边沿对齐、FSYNC 极性以及 MSB 移位1位。 如果您的接收器足够灵活、那么您可以对其进行配置以了解 PCMD3140提供的多通道 I2S、但此时这只是 TDM 的花哨版本。  

    PCMD3140在配置 I2S 总线方面非常灵活、因此取决于您要在接收端使用的功能。

    此致、

    Jeff McPherson