This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:单声道器件建议

Guru**** 2477145 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1210438/tlv320aic3109-q1-mono-device-recommendation

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

大家好、

我的客户想要使用我们的音频设备。

具体要求如下:

编解码器:汽车; 电源为3.3V 或5V;ADC 和 DAC;一个 MIC +一个 SPK。   我推荐使用 TLV320AIC3109-Q1。

但他们认为我推荐的器件 是立体声的。  他们想知道我们是否有适用于 Mono 的器件?

您能帮助推荐 Mono 器件吗?

如果我们没有,请看一下我们是否有其他一些主要推广的设备,可以满足他们的需求?

谢谢、此致、

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您已正确选择单声道部件。 3109具有单声道 ADC 和 DAC。

    此致、

    Jeff McPherson