请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424E-Q1 嗨、团队,
客户根据说明启用6424E 的展频功能。
但是、客户报告无法写入寄存器值0x77、0x78和0x79。 但寄存器值0x28可以写入。

根据数据表、我了解到编写展频需要四个通道处于 HiZ 状态。
但写入之后、立即读取77/78/79、此时会写入寄存器值。 但在经过一点延迟后进行读取时、寄存器值77/78/79为0。

如果有其他一些寄存器设置、我希望 BU 可提供指导。 此外、您还可以提供切换到6424E 的6424L 开放寄存器的配置是否正确。