This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:如何使用 I2C 命令设置扬声器特征和配置 EQ 配置文件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209218/tas2x63evm-how-to-set-speaker-characteristics-and-configure-eq-profile-using-i2c-command

器件型号:TAS2X63EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2563

您好!

我想使用 I2C 命令设置扬声器特性参数和 EQ 曲线。 我找不到任何实现这一点的命令或方法。

如何做到这一点? 如有参考文件、请提供参考文件。


 

此致、
Mukesh Prajapati   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    若要获得针对扬声器特征和 EQ 配置文件的正确写入、理想的方法是使用 PPC3和 I2C 日志来记录 PPC3在加载扬声器特性和双二阶系数(EQ)时执行的写入

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复!

    以下是一些相关问题。

    问题1: 完成配置和设置后、我们将从 PPC3获得各种输出文件、应该直接使用 PPC3在 TAS2563 Amp 中刷写这些文件? 是否有任何其他方法可以上传该文件。

    问题2. 在进行大规模生产时、我们可以绕过 ppc3器件、并通过 I2C 命令使用 MUC 执行所有配置和设置吗? 如果有其他方法、那么它们是什么?

    此致、

    Mukesh Prajapati  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    在这里用闪存并不是正确的词语。 TAS2563上的所有配置均通过 I2C 实现。 PPC3只是一种转换器、可帮助用户将所需的设置转换为相应的 I2C 命令。 因此没有输出"文件"。

    不过、您可以保存 PPC3文件供以后使用、还可读取所有寄存器以创建所需设置的寄存器转储。 此时、您可以通过创建 I2C 脚本来绕过 PPC3、并使用 EEPROM 或类似器件将设置加载到 TAS2563。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    填写扬声器特性字段和均衡器配置文件后、这些更改将反映在 PPC3的存储器映射部分。

    如果这会反映在存储器映射中、则应在哪个寄存器检查"特性化"和"均衡器"调整情况。

    此致、
    Mukesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    否、寄存器映射旨在仅显示用户可以合理配置自身的寄存器。 扬声器特征数据和 EQ 曲线使用我之前提到过的 DSP 系数、因此它们不能像寄存器映射中的寄存器那样直接访问。 将扬声器特性数据加载到器件时、可监视 I2C 命令、但 PPC3将专门用来控制这些写入。 如果需要验证写入是否成功、请在 PPC3完成写入后尝试读回一个或多个 DSP 系数。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的讲解。