This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS2505-Q1相关查询

Guru**** 2796735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203781/tas2505-q1-tas2505-q1-related-query

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

我们在设计中使用了 TAS2505TRGE-Q1音频编解码器。

根据我的理解、扬声器的 SPL 和 D 类放大器的增益直接相关。 目前、我们提供 SPKVDD = 5V 并使用额定功率为2W 的扬声器。 但是、由于增益被限制在18dB、编解码器的输出功率被限制在大约1.7/1.3W。 根据数据表中关于 THD=1%和 THD=10%的第7.3.6节、想了解增益增加到24dB 时的最大输出功率。

此外、 如果增益为24dB 时的最大输出功率超过2W、请讲一讲要用于相同目的的保护电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rekha:

    此应用的负载阻抗是多少? 它应该是8欧姆?
    输出功率与 THDN 的关系将遵循数据表图6-9和6-11的趋势、但只会略微限制从5.5V 降至5V 电源: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2505-q1.pdf#page=12&zoom=100,0,300

    对于更高的增益、唯一的区别是您可以更早地达到更高的功率和 THDN 以实现更低的输入信号电平。 最高输出功率限值可通过使用页1寄存器48增加 D 类增益、然后使用页1寄存器46以更小的步长(0.5dB)降低来进行微调。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的回复。

    是的、负载阻抗为8欧姆。 根据您建议的方法和数据表、帖子不会产生太大影响。

    我想知道电路板上是否有任何保护电路可用于避免削波信号损坏扬声器。

    谢谢。此致、

    Rekha.