This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:适用于微控制器的 TLV320AIC3100驱动程序

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120, TLV320AIC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209669/tlv320aic3120-tlv320aic3100-driver-for-microcontroller-use

器件型号:TLV320AIC3120
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3100

您好!  

我正在寻找 TLV320AIC3120或 TLV320AIC3100 驱动程序源代码、以便将此芯片与 STM32WB 微控制器配合使用(不使用 DSP、只需通过 i2c 配置芯片并播放 I2S 流)、但无法从 Linux 实现中找到任何内容。  

我们有 TLV320AIC3120开发套件、但我们计划将安装的 TLV320AIC3120替换为 TLV320AIC3100。

如果没有为微控制器编写驱动程序、您能否为家庭实现驱动程序提供 i2c 接口规范和用户指南。  

提前感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    我们仅提供 Linux 驱动程序、因为您知道 Linux 系统提供一个 Sery 的标准 i2c 或 SPI 接口、因此很容易将驱动程序标准化。

    至于 MCU、 不同的接口位于不同的平台中。 我有三个建议给你。

    1. 参考 Linux 驱动程序代码
    2. 应用 codecControl 或 PPC3工具、这是一款 SW 工具、可帮助您生成一系列寄存器设置。 您可以将该设置插入 i2c 设置代码。
    3. 数据表也能为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答和帮助。 我将试用 PurePath 控制3软件。  

    此致