This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:通过耳机麦克风进行音频录制(TLV320AIC3262)

Guru**** 2477775 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1201820/tlv320aic3262-audio-recording-through-headphone-mic-tlv320aic3262

器件型号:TLV320AIC3262

你(们)好。

我们在我们的平台中使用 TLV320aic3262编解码器。

我们想要通过耳机麦克风录制直播音频、请告诉我们需要为此配置哪个寄存器。

非常感谢

Rizwan Chikodi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rizwan:

    感谢您与我们联系。 您的问题的答案在很大程度上取决于您的应用。   有关如何为您的应用配置器件的信息、请参阅 TLV320AIC3262数据表和 TLV320AIC3262应用参考指南。

    此参考指南包含有关器件初始化(第3节)的详细信息以及常见应用的示例脚本。 请参阅 4.6录音和语音设置脚本、并尝试最适合您的应用的脚本。

     数据表中的章节10.3.4.4使用耳机放大器和10.3.5 ADC/数字麦克风接口也会有所帮助。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew Jackiw

    我们使用随附的音频录制脚本设置了编解码器寄存器。

    #########################################
    #codec-18.sh 
    #########################################
    #Software reset
    i2cset -f -y 2 0x19 0x0 0x0
    i2cset -f -y 2 0x19 0x7f 0x0
    i2cset -f -y 2 0x19 0x1 0x1
    
    #clock configuration(same for asi1 & as2)
    i2cset -f -y 2 0x19 0x0 0x0
    i2cset -f -y 2 0x19 0x4 0x0 # DAC_CLKIN=ADC_CLKIN=MCLK1
    i2cset -f -y 2 0x19 0xb 0x81 # NDAC powered and NDAC=1
    i2cset -f -y 2 0x19 0xc 0x82 # MDAC powered and MDAC=2
    i2cset -f -y 2 0x19 0xd 0x00 # 
    i2cset -f -y 2 0x19 0xe 0x80 # DOSR=128
    
    i2cset -f -y 2 0x19 0x12 0x81 # NADC powered and NADC=1
    i2cset -f -y 2 0x19 0x13 0x82 # MADC powered and MADC=2
    i2cset -f -y 2 0x19 0x14 0x80 # AOSR=128
    
    #power & analog configuration
    i2cset -f -y 2 0x19 0x0 0x1
    i2cset -f -y 2 0x19 0x1 0x0
    i2cset -f -y 2 0x19 0x7a 0x1 # Ref power up delay
    i2cset -f -y 2 0x19 0x79 0x33 # ref charging time 1.1ms
    
    #audio serial interface routing configuration for ASI1
    i2cset -f -y 2 0x19 0x0 0x4 
    i2cset -f -y 2 0x19 0x1 0x00 # ASI1=I2S, 16 bits
    i2cset -f -y 2 0x19 0x8 0xf0 # ASI1 Left and Right DAC mixed of Left and Right data
    i2cset -f -y 2 0x19 0xa 0x00 # Master mode 
    
    #signal processing setting
    i2cset -f -y 2 0x19 0x0 0x0
    i2cset -f -y 2 0x19 0x3c 0x1 # PRB_P1
    i2cset -f -y 2 0x19 0x3d 0x1 # PRB_R1
    
    
    #output channel configuration
    i2cset -f -y 2 0x19 0x0 0x1
    i2cset -f -y 2 0x19 0x3 0x0 # Left DAC in PTM_P3_P4
    i2cset -f -y 2 0x19 0x4 0x0 # Right DAC in PTM_P3_P4
    i2cset -f -y 2 0x19 0x1b 0x30 # Left DAC to HPL and Right DAC to HPR and powered down
    
    i2cset -f -y 2 0x19 0x0 0x0
    i2cset -f -y 2 0x19 0x3f 0xc0 # Left and Right DAC powered up
    
    i2cset -f -y 2 0x19 0x0 0x1
    i2cset -f -y 2 0x19 0x1f 0xb9 # HP Ground_Centered and HPL volume is muted
    i2cset -f -y 2 0x19 0x20 0xb9 # HPR=HPL and HPR volume is muted
    
    i2cset -f -y 2 0x19 0x21 0x28 # CP clock divide=4 default
    i2cset -f -y 2 0x19 0x22 0x3e # CP default
    i2cset -f -y 2 0x19 0x23 0x30 # CP auto power up
    i2cset -f -y 2 0x19 0x1f 0x80 # HP Ground_Centered and volume is 0dB
    i2cset -f -y 2 0x19 0x20 0x80 # HPR=HPL and HPR volume is 0dB
    
    i2cset -f -y 2 0x19 0x0 0x0
    i2cset -f -y 2 0x19 0x40 0x40 # Left and Right DAC not muted
    
    i2cset -f -y 2 0x19 0x0 0x1
    i2cset -f -y 2 0x19 0x09 0x70 # HP 25%
    i2cset -f -y 2 0x19 0x1b 0x33 # Left DAC to HPL and Right DAC to HPR and powered up
    
    i2cset -f -y 2 0x19 0x0 0x1
    i2cset -f -y 2 0x19 0x09 0x10 # HP 100%
    
    #adc config
    i2cset -f -y 2 0x19 0x0 0x1
    i2cset -f -y 2 0x19 0x8 0x0 # VOCM= Input CM
    i2cset -f -y 2 0x19 0x34 0x20 # IN2L P-Term 20K on Left_ADC
    i2cset -f -y 2 0x19 0x36 0x80 # CM 20K on M-Term on Left_ADC
    i2cset -f -y 2 0x19 0x37 0x20 # IN2R P-Term 20K on Right_ADC
    i2cset -f -y 2 0x19 0x39 0x80 # CM 20K on M-Term on Right_ADC
    i2cset -f -y 2 0x19 0x3b 0x0c # Left_ADC enabled with 6dB
    i2cset -f -y 2 0x19 0x3c 0x0c # Right_ADC enabled with 6dB
    i2cset -f -y 2 0x19 0x3d 0x0 # Default ADC PowerTune
    
    i2cset -f -y 2 0x19 0x0 0x0
    i2cset -f -y 2 0x19 0x51 0xc0 # Left and Right ADC powered up
    i2cset -f -y 2 0x19 0x52 0x0 # Left and Right ADC not muted

    通过耳机麦克风录制时、播放录制的音频文件时只会听到噪音。

    是否还需要在该寄存器中配置其他寄存器以进行耳机麦克风录制?

    谢谢。此致

    Rizwan Chikodi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rizwan,

    请告诉我您的  MCLK、BCLK  和 WCLK、以及 您是否尝试在主/从模式下运行。 以及您是否使用测试脚本创建了该 I2C 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    我们可以  在示波器上看到 BCLK、WCLK 和 MCLK 波形(在从模式下)。

    1: J3端口支持输入和输出。 我们能够通过 J3端口[使用下载的音频文件]成功执行回放、通过 J3端口捕获音频并进行播放时、只会产生噪声。

    2: 我们采用了来自 TLV3262应用参考手册的脚本、我们使用 i2c 命令来设置编解码器寄存器、并编写器启动后运行的脚本{on linux Prompt}。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rizwan,

    感谢您提供的信息。 要更 具体一些、请让我知道 您正在尝试设置的 BCLK、WCLK 和 MCLK 的特定值。 从上一篇 文章来看、 TLV320AIC3262处于从模式、MCLK = 12.288MHz、BCLK = 3.072MHz、WCLK = 48kHz 是时钟设置。 您能否确认我的理解是正确的?

    我还假设  使用参考指南中4.6 "Recording and Voice Setup Scripts"中的脚本之一来设置 I2C 命令。 您的应用程序中正在使用哪个脚本?

    这些问题的答案将有助于进一步进行故障排除。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Andrew、您的理解是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rizwan,

    您能给我指出具体脚本的来源吗 4.6录音和语音设置脚本  部分 用于设置 I2C 命令?  

    本节中有几个选项。 您的应用程序中正在使用哪个脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.6.1和4.6.2中的输入寄存器

    具有48ksps 采样率和高性能的4.6.1立体声 ADC

    具有48ksps 采样率和低功耗的4.6.2立体声 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rizwan,

    感谢您提供的信息。 请允许我花几天时间详细了解您的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rizwan:

    感谢你等待。 大多数情况下似乎都是正确的。 以下是对上述脚本的一些评论。

    • 请将"#power & analog configuration"块移至 "#Software reset"块之后
    • 在'#clock 配置(asii 和 as2的配置相同)中、为"MDAC/mAdc"之前的"NDAC/NADC"同时加电
    • 将'#output channel configuration'移动 到最后一个块

    如果这些步骤不能解决您的问题、则可能还需要一些其他配置来设置耳机。 请参阅 参考指南的2.13.2耳机检测部分以及示例脚本 4.6.3蜂窝式耳机。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew Jackiw

    感谢您的答复  

    我将按照您的建议检查此配置、并尽快告知您更新。

    谢谢、此致

    Rizwan Chikodi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew Jackiw

    感谢您的支持。

    我可以使用4.6.3脚本通过 J3端口进行记录。

    #########################################################################################
    # 4.6.3  Cellular Headset - Stereo Headphone with Mono External Microphone, 8kHz
    #########################################################################################
    # Software Reset
    #########################################################################################
    i2cset -f -y 2 0x18 0x00 0x00	# Initialize to Page 0
    i2cset -f -y 2 0x18 0x7f 0x00	# Initialize to Book 0
    i2cset -f -y 2 0x18 0x01 0x01	# Initialize the device through software reset
    #########################################################################################
    # Power and Analog Configuration
    #########################################################################################
    i2cset -f -y 2 0x18 0x00 0x01	# Select Page 1
    i2cset -f -y 2 0x18 0x01 0x00	# Disable weak AVDD to DVDD connection, make analog supplies available
    i2cset -f -y 2 0x18 0x7a 0x01	# REF charging time = 40ms
    i2cset -f -y 2 0x18 0x79 0x33	# Set the quick charge of input coupling cap for analog input
    #########################################################################################
    # Clock configuration
    # MCLK = 4.096 MHz, BCLK = 512 kHz, WCLK = 8 kHz (slave)
    #########################################################################################
    i2cset -f -y 2 0x18 0x00 0x00	# Select Page 0
    i2cset -f -y 2 0x18 0x04 0x33	# Set ADC_CLKIN = PLL_CLK and DAC_CLKIN = PLL_CLK
    i2cset -f -y 2 0x18 0x05 0x00	# Set PLL_CLKIN = MCLK1
    i2cset -f -y 2 0x18 0x06 0x91	# PLL settings: P=1, R=1
    i2cset -f -y 2 0x18 0x07 0x18	# PLL settings: P=1, R=1, J=24
    i2cset -f -y 2 0x18 0x08 0x00	# D=0000 (MSB)
    i2cset -f -y 2 0x18 0x09 0x00	# D=0000 (LSB)
    
    i2cset -f -y 2 0x18 0x0b 0x82	# NDAC = 2, divider powered off
    i2cset -f -y 2 0x18 0x0c 0x88	# DAC Power MDAC = 8
    i2cset -f -y 2 0x18 0x0d 0x03	# DOSR = 768 (MSB)
    i2cset -f -y 2 0x18 0x0e 0x00	# DOSR = 768 (LSB)
    
    i2cset -f -y 2 0x18 0x12 0x02	# NADC Powerdown NADC=2
    i2cset -f -y 2 0x18 0x13 0xb0	# NADC Powerup, MADC=48
    i2cset -f -y 2 0x18 0x14 0x80	# AOSR = 128
    
    #########################################################################################
    # Audio Serial Interface Routing Configuration - Audio Serial Interface #1
    # ASI #1 recording
    #########################################################################################
    i2cset -f -y 2 0x18 0x00 0x04	# Select Page 4
    i2cset -f -y 2 0x18 0x01 0x00	# Audio Serial Interface #1 is set to I2S mode, 16-bit
    i2cset -f -y 2 0x18 0x0a 0x00	# Route ASI#1 WCLK and BCLK to WCLK1 pin and BCLK1 pin
    
    #########################################################################################
    # Signal Processing Settings
    #########################################################################################
    i2cset -f -y 2 0x18 0x00 0x00	# Select Page 0
    i2cset -f -y 2 0x18 0x3c 0x01	# Set the DAC PRB Mode to PRB_P1
    i2cset -f -y 2 0x18 0x3d 0x01	# Set the ADC PRB Mode to PRB_R1
    #########################################################################################
    # ADC Input Channel Configuration --- IN1L
    #########################################################################################
    i2cset -f -y 2 0x18 0x00 0x01	# Select Page 1
    i2cset -f -y 2 0x18 0x08 0x00	# Set the input common mode to 0.9V
    i2cset -f -y 2 0x18 0x33 0x40	# Mic Bias enabled, Source = Avdd, 1.62V
    i2cset -f -y 2 0x18 0x34 0x80	# Route IN1L and CM1 to LEFT ADCPGA with 20K input impedance
    i2cset -f -y 2 0x18 0x36 0x80
    i2cset -f -y 2 0x18 0x3B 0x3C	# Left Channel Analog ADC PGA = 30 dB
    i2cset -f -y 2 0x18 0x3D 0x00	# ADC Analog programmed for PTM_R4
    i2cset -f -y 2 0x18 0x00 0x00	# Select Page 0
    i2cset -f -y 2 0x18 0x51 0xC0	# Power-up ADC Channel
    i2cset -f -y 2 0x18 0x52 0x00	# Unmute ADC channel and Fine Gain = 0dB
    #########################################################################################
    # Output Channel Configuration
    #########################################################################################
    i2cset -f -y 2 0x18 0x00 0x00	# Select Page 0
    i2cset -f -y 2 0x18 0x3F 0xC0	# Power-up the Left & Right DAC Channels
    i2cset -f -y 2 0x18 0x40 0x00	# Unmute the DAC digital volume control
    i2cset -f -y 2 0x18 0x00 0x01	# Select Page 1
    i2cset -f -y 2 0x18 0x03 0x00	# Set PTM mode for Left DAC to PTM_P3 (default, writing here optional)
    i2cset -f -y 2 0x18 0x04 0x00 	# Set PTM mode for Right DAC to PTM_P3 (default, writing here optional)
    i2cset -f -y 2 0x18 0x1F 0x80 	# Headphone in Ground-centered Mode, HPL Gain=0dB
    i2cset -f -y 2 0x18 0x20 0x80	# HPR To have same gain as HPL, set to 0dB
    i2cset -f -y 2 0x18 0x09 0x00	# HP Sizing = 100% (Setup A)
    i2cset -f -y 2 0x18 0x1B 0x33	# Enable DAC to HPL/R and power-up HPL/R
    

    谢谢 BR

    Rizwan Chikodi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew Jackiw

    我已经使用下面的麦克风它的工作预期

    耳机麦克风  

    捕获音量太低,是否有具体原因? 还是需要使用不同的耳机麦克风?

    谢谢 BR

    Rizwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rizwan:

    我很高兴示例脚本修复了您最初的问题。

    至于您目前的问题、很难判断问题是什么。 这很可能是由于 连接的麦克风存在差异、但这很难仅从耳机上辨别。 我怀疑问题在于编解码器方面。

    在另一侧创建具有裸线连接以进行测试的 TRRS 插孔可能会有所帮助。 耳机麦克风可能只是灵敏度较低的麦克风、而耳机的阻抗可能不同。 这将让您使用不同的负载进行实验。

    我将再次关闭这个帖子。  如果您想进一步讨论该问题、请打开新的 E2E 主题、因为这是新问题。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew Jackiw

    感谢您的支持

    当然、我将创建一个新 TT、以便对此进行进一步讨论。

    谢谢和 RGS

    Rizwan Chikodi.