This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2-Q1:请帮助推荐音频扬声器和编解码器。

Guru**** 2477145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2-Q1, TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209970/tpa3116d2-q1-please-help-recommend-audio-speaker-and-codec

器件型号:TPA3116D2-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3109-Q1

大家好、

我的客户想要使用我们的音频设备。

具体要求如下:

模拟扬声器放大器:汽车类;电源为3.3V 或5V;所需输出功率为28W;一个 SPK。  我推荐 TPA3116D2-Q1。

编解码器:汽车; 电源为3.3V 或5V;ADC 和 DAC;一个 MIC +一个 SPK。   我推荐使用 TLV320AIC3109-Q1。

但他们认为我推荐的器件都是立体声的。  他们想知道我们是否有适用于 Mono 的器件?

您能帮助推荐这两个器件用于单声道吗?

如果我们没有,请看一下我们是否有其他一些主要推广的设备,可以满足他们的需求?

谢谢、此致、

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

      我认为您的建议是没有问题的。 对于音频器件、立体声是最常见的设计、同时支持单声道使用。 很少看到器件仅支持单声道、它的应用范围太窄。 例如 TPA3116D2-Q1、可用作 PBTL 模式以支持单声道。 PBTL 可能对于客户使用来说总功率有点大、也可以考虑 TPA3118或 TPA3130、在 PBTL 模式下也是如此。

      抱歉我们的团队不太熟悉 ADC/DAC 产品。 您能否介绍一下  TLV320AIC3109-Q1器件的新问题? 它将帮助你联系他们的团队。  

      谢谢你。