This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:驱动压电传感器

Guru**** 2927240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209283/tpa3255-driving-piezo-transducers

器件型号:TPA3255

您好!

我想使用用于压电式换能器的 TPA3255放大~40kHz 正弦波。 传感器的谐振频率为40kHz、带宽为2kHz。 数据表提供的电容值为2400pF、并且具有阻抗图。 在图形中、40kHz 时的阻抗为600欧姆、41kHz 时的阻抗约为3k。 我正在尝试为 TPA3255的输出设计 LC 滤波器、但我不知道应该使用什么负载。 创建类似于 Zobel 网络的阻抗匹配电路是否有益?

我可以看到、TPA3255主要用于4/8欧姆电感负载、但它还能驱动压电式传感器吗?

此外、如果我将两个扬声器并联连接到输出端、阻抗应该如何变化? 我能以某种方式获得恒定负载吗?

谢谢。

Zora.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zora

    关于 LC 滤波器设计、我认为以下文档中有一些信息可能会为您提供帮助。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5825p.pdf?ts=1679625849207&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDRV5825P%253FkeyMatch%253DDRV5825P%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

    请参阅9.1.1.1 LC 滤波器建议章节。

    使用 tpa3255可以驱动压电式换能器。 只需要考虑电容器特性、该特性在高频下具有较低的阻抗、可能会导致大电流。 但根据您的信息、它似乎没有问题。

    连接到并联扬声器、意味着有2个压电式扬声器? 我不是很确定如何通过并联扬声器来实现恒定负载。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    我查看了您发送的文档、但没看到谐振频率意味着什么。 它仅在 LC 滤波器部分提到。 这是传感器的谐振频率吗?

    此外、您是否建议在放大器的输出端使用电感器以匹配传感器的电容?

    是的、我要并联2个压电式扬声器。

    谢谢。

    Zora.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zora

    连接输出 LC 滤波器与电容器负载时、LC 滤波器的 C 会发生变化、谐振频率也会发生变化。

    负载阻抗的阻抗将降至非常低的值、因此输出不稳定和 OC 容易触发。

    因此、我们需要确保谐振频率应足够大、以防止发生 OC 或输出不稳定。

    关于电感器、您可以使用数据表中的公式来获取合适的值。  

    由于压电电容非常小、您希望输出小于40k 的信号、因此我认为低于10uH 应该适合您的应用。

    并联2压电式扬声器会增大负载电容、增大 oc 的风险。 因此、使用更小的电感器会更好。

    谢谢。

    Jesse