This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255短路保护问题

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1208193/tpa3255-tpa3255-short-circuit-protection-issue

器件型号:TPA3255

迪亚尔斯、

客户将 TPA3255用于信号通道、电源为250W、带4Ω Ω 负载、Vin 为 DC50V、OC_ADJ 为30K、 现在当他们进行短路保护时、会发现一些器件出现故障、请查找以下信息:

1、Ω 功率放大器有信号输出,可以输出32V(4 μ m ),然后在满载条件下短路输出,功率放大器芯片将被烧断。当使用好的 TPA3255替换为坏的 TPA3255时,功能良好。  

2.将电源的电流限值设置为0.5A、输出不连接到负载、然后调整输入信号使功率放大器输出32V、 然后输出短路、功率放大器的芯片就会被烧坏、用好的 TPA3255替代坏的 TPA3255、功能就好了。  

3.AP 测试:信号发生器的100Hz 低频信号输入可能会灼伤功率放大器芯片。 更换芯片后工作正常。

4.芯片 OC_ADJ 更改为64K 后、短路不会烧坏芯片、但能轻松保护低频音乐回放。

5. 芯片电源换成36V 后、短路输出不会烧断、也不会进入保护状态、芯片过热一段时间就会进入过热保护。

6.总共测试280PCS、60PCS 有问题。

客户需要 TI 帮助检查原理图、PCB 布局是否有任何问题。请参阅。

谢谢

e2e.ti.com/.../INPUT_5F00_SCH_5F00_1.0.SchDoce2e.ti.com/.../PCB_5F00_AMP_5F00_V1.8_5F00_220110.PcbDoce2e.ti.com/.../PCB_5F00_E_5F00_V1.1_5F00_201219.PcbDoce2e.ti.com/.../PCB_5F00_INPUT_5F00_V1.1_5F00_200918.PcbDoce2e.ti.com/.../SCH_5F00_AMP_5F00_V1.8_5F00_220110.SchDoce2e.ti.com/.../SCH_5F00_AMP_5F00_V1.8_5F00_220110.pdfe2e.ti.com/.../INPUT_5F00_SCH_5F00_1.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将在检查上述数据后尽快向您反馈。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    看起来是高电流、所以这个问题发生了。

    关于 PCB、我的评论如下:

    1.去耦电容离输出引脚太远,请将它们靠近芯片以减少寄生电感。

    此外、除了 pvdd 侧的电容、其他电源引脚的电容也存在同样的问题。

    请查看数据表中的 PCB 布局参考。 它将对大功率应用大有裨益。

    2.您能告诉我 LC 滤波器电感的 Isat 吗?

    您的输出为32V/4欧姆、至少需要8A x 1.4 = 11.2A。 否则、oc 将非常容易触发。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我已经回复了客户、电感的 Isat 是10A、现在他们会把电感替换为测试电感、然后再给大家反馈。BTW、除了电源引脚 PCB 布局的电容问题外、他们的设计是否有问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    客户想知道在进行短路测试时用15u/22uH 代替电感器是否会更好。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    视情况而定。

    如果 ISAT 足够、它应该能够帮助改善他们的问题。

    我想或许他们可以测量其输出电流、看看它是否非常严重。

    有关 PCB、我还没有看到其他奇怪的点。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我将与客户核实。

    谢谢