This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:TAS5828 PBTL 电感器

Guru**** 2561980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209243/tas5828m-tas5828-pbtl-inductor

器件型号:TAS5828M

迪亚尔斯、

客户设计 TAS5828 PBTL 模式、希望了解是否可以仅使用两个输出电感器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、宁

      是的、只能使用两个电感器。 只需确保电感器的额定电流足以实现最大输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    我查一下规格,发现硬件模式中有4个电感器,单声道模式中有2个电感器,所以两种模式有什么区别?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    基本来说、它们是相同的。 它与 i2c 或硬件模式没有关系。

    在选择4个电感器或2个电感器时、只需要考虑使用的电感器 Isat。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    注意,我会向客户反馈,感谢您的大力支持。

    谢谢