This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:绕过 DSP 设置和 PVDD 设置

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1208598/tas5805m-bypass-dsp-setting-and-pvdd-setting

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

大家好、

客户对我们的 TAS5805m 有以下问题、请参阅下文。

  1. 有可能绕过 TAS5805m 中的 DSP 吗? 以节省功耗。
  2. 从数据表中可以看到在 PPC3中填充 PVDD 值、我是否可以知道如何将此配置值放入 TAS5805?
  3. 客户系统设计中、其 PVDD 电压将根据其系统状态而变化、是否可以在 TAS5805中固定 PVDD 值?

谢谢。

奥利弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Unknown 说:
    在 PPC3中填写 PVDD 值

    请问  您提到的章节是哪一章? 只有很少的 DSP 功能需要使用 PVDD 值、器件正常工作时无需知道 PVDD。

    Unknown 说:
    其 PVDD 电压将根据其系统状态改变

    这一点没问题、并且在大多数时间都无需输入 PVDD 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    从数据表第41页可以看出、顶部有一个备注。 也要求我们将 PVDD 值放入其中、这就是我要提问的原因、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我收到您的电子邮件并回复。 我们可以通过邮件继续讨论。