This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:关于 TLV320AIC3105IRHBR 和 TMS320VC5502PGF300的组合

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209191/tlv320aic3105-about-the-combination-of-tlv320aic3105irhbr-and-tms320vc5502pgf300

器件型号:TLV320AIC3105

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。

TLV320AIC3105IRHBR 是否可以连接到 TMS320VC5502PGF300? 如果可以、您能否介绍一个参考设计?

此致、

Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa:

    感谢您与我们联系。 可以连接这两个设备。 请 参阅第 11.2节"典型应用"和第10.3.2.4 DSP 模式、了解如何配置器件以与外部 DSP 配合使用。

    遗憾的是、目前没有这些器件的参考设计。 另请注意、TI 也有一系列带集成 DSP 选项的音频编解码器、这些编解码器可能对您的应用有所帮助。 (例如、请参阅 TLV320AIC3254)。

    我希望这对您有所帮助、如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的支持。 我了解。

    此致、

    Masa.