This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MEMS 麦克风或 I2S TDM 到 USB

Guru**** 2599175 points
Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1208758/mems-microphone-or-i2s-tdm-to-usb

主题中讨论的其他器件:PCMD3180

大家好

是否有器件或位置可将 I2S TDM-8流输出到 USB?

我正在从事一个项目、该项目将配备8个 MEMS 微电话、目前正在输入 ADAU7118 (修订版 A)(analogue.com)、TI 是否具有等效产品? 输出是 TDM-8、但我想输入流到 USB 甚至以太网?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    我们确实有一系列 USB 音频编解码器、它们可以为您提供解决方案: https://www.ti.com/audio-ic/converters/usb/products.html

    如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    谢谢!

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff


    这些器件能否与 TDM-8连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    对于错误深表歉意;否、他们不支持 TDM-8或任何 PCM 音频。 我想我误解了你的问题。 ADAU7118的输出是 TDM-8、而麦克风不是是吗?

    说到 ADAU7118、它看起来像是 PDM 到 I2S/TDM 转换器。 我们在 PCMD3180中有一个相当的器件。 遗憾的是、我们没有用于 TDM -> USB 的简单解决方案。  

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    感谢您的答复。 PCMD3180 看起来很有趣、可能是一个很好的替代器件。 我们尚未制造 PCB、因此可以将器件替换为该器件、但我需要阅读数据表。 看起来它也可以以更高的采样率进行捕获。  

    在我们更换此器件之前、我可以向您发送电子邮件或致电 PM 告知您我的特定项目要求吗? 在这一阶段,我要对此保密。  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    您当然可以向我们发送电子邮件。 我刚刚在 e2e 上向您发送了一个朋友请求、我们可以从那里进行沟通、让您与我们的团队保持联系。

    我将结束该主题、除非您有任何需要回答的未决问题。

    谢谢!

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我已经接受了。  那么、我该如何向您发送 PM 或电子邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将开始交谈。 您应该会通过 e2e 本身或电子邮件获得通知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢